Tableaux électriques et disjoncteurs

Que vous vous lanciez dans des travaux de rénovation ou dans la construction neuve de votre logement, vous devez être particulièrement attentif à la conception du tableau électrique. C’est la tête pensante de votre installation : il distribue le courant et garantit la sécurité. Les interrupteurs différentiels qui assurent la protection des personnes et les disjoncteurs différentiels qui assurent la protection des biens et des circuits sont deux des éléments indispensables à prévoir. Complétez l’équipement de votre tableau selon vos besoins : contacteur, parafoudre, écocompteur, etc.

Comment choisir mon tableau électrique ? Guide de choix

Comment choisir mon tableau électrique ?

Tableaux électriques comment bien le choisir En savoir plus

Questions fréquentes

Que doit-on brancher sur un interrupteur différentiel de type A ?

Un interrupteur différentiel est un appareillage modulaire destiné à être placé dans le tableau électrique. Son but est de protéger les personnes contre les risques électriques. La norme N FC 15-100 impose d’installer un minimum de deux interrupteurs différentiels par logement, dans... En savoir plus

Que faire quand un disjoncteur saute ou ne se réarme pas ?

Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur... En savoir plus

Quelle différence entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel ?

Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les surtensions. L'installation d'un certain... En savoir plus

Quel interrupteur différentiel choisir pour son tableau électrique ?

Le but d’un interrupteur différentiel est de protéger les occupants du logement contre les risques électriques. Il se pose directement dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Voici un guide pour bien choisir vos interrupteurs... En savoir plus

Quel interrupteur différentiel choisir pour protéger votre domicile ?

Un interrupteur différentiel permet de protéger les occupants de votre domicile contre les risques d’électrisation. Mais savez-vous comment choisir les interrupteurs différentiels adéquats pour vos circuits électriques ? Voyons ensemble quelle est l’utilité d’un interrupteur... En savoir plus

Quel interrupteur différentiel choisir ?

Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les courants de fuite. Un courant de fuite survient si l'isolation d'un appareil électrique ou si la mise à la terre est défectueuse. Au-delà d'une certaine intensité électrique, le courant de fuite devient dangereux. Les... En savoir plus

Qu'est-ce qu'un disjoncteur différentiel et comment le choisir ?

Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer sur le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le... En savoir plus

Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?

Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus

Prise électrique : comment ça marche ?

La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus

Comment brancher un appareil en sortie de câble ?

La sortie de câble regroupe 2 principales fonctions. Elle permet de cacher les fils électriques apparents et évite les risques de détérioration.  Pour brancher votre radiateur en sortie de câble, il suffit de raccorder les câbles de l’appareil aux fils conducteurs (la phase, le... En savoir plus

Comment choisir le bon équipement électrique pour ma rénovation ?

Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à... En savoir plus

Qu'est-ce qu'un interrupteur sectionneur et quelle est son utilité ?

Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique. L’expression... En savoir plus

Qu'est-ce qu'un interrupteur poussoir (ou à bouton poussoir) ?

Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné. En savoir plus

Comment fonctionne un interrupteur double poussoir ?

Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique. 
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons... En savoir plus

À quoi servent les différents fils électriques ?

Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux... En savoir plus

Comment installer un tableau électrique ?

Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de... En savoir plus

Comment installer un interrupteur va-et-vient dans une pièce ?

Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis... En savoir plus

Comment fait-on pour installer une prise électrique en saillie ?

L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques... En savoir plus

Tableaux électriques et disjoncteurs

Tableaux électriques et disjoncteurs

Lors de travaux d'électricité, le tableau électrique (ou tableau de répartition électrique, la plupart du temps positionné à proximité du compteur électrique) ainsi que les différents types de disjoncteurs font partie des préoccupations majeures dans la fourniture du matériel électrique. Différents types de tableaux électriques composent la gamme Legrand afin de répondre aux besoins : tableau électrique équipé ou précablé. Pour habiller le tableau et apporter une touche de design il exite un élement important : la porte du tableau. Elle permettra d'apporter une esthétique homogène à votre intérieur
En neuf ou rénovation, la Gaine Technique de Logement (GTL ou goulotte GTL) peut recevoir un coffret électrique et un coffret de communication pour une installation électrique optimale. Dans les rangées du coffret de puissance, intégrez les différents composants modulaires ou modules d’un tableau électrique : interrupteurs différentielsdisjoncteurs (borne à vis ou non), parafoudres, répartiteurs, télérupteurs ... De par leurs fonctions complémentaires, leurs seuils de déclenchement et leur haute sensibilité, ces différents composants ou modules assurent la protection de tous types de circuits électriques (éclairage, spécialisé…). En cas de fuite de courant, défaut de fonctionnement, déclenchement d'un court-circuit ou autre problème réseau (sur un câble électrique par exemple), ils coupent l’alimentation. Tous les appareils de la maison (prises électriques, interrupteurs etc.) et leurs utilisateurs sont en sécurité, dans le respect des normes grâce à la coupure de courant en cas d'anomalie détectée.
Les fusibles coupent le courant en cas de court-circuit ou de surcharge en électricité.
Les peignes facilitent le raccordement des dispositifs et le branchement des fils. L'écocompteur détecte et vous permet de mesurer vos consommations d'électricité pour une meilleure gestion énergétique. Depuis votre application Home + Control, suivez la courbe de votre consommation électrique en temps réel. 
Pour installer un tableau au mur et effectuer le branchement de votre tableau électrique, vous pouvez faire appel à un électricien certifié. Retrouvez nos conseils et astuces en suivant nos tutoriels vidéos, nos guides de choix : choisir mes interrupteurs, choisir mes interrupteurs variateurschoisir mon tableau électrique,etc

Tableaux électriques et disjoncteurs