Déco design
voir vidéo ▶Prises et interrupteurs Altège : le design italien
Interview
En mars 2018, Bticino lançait Altège, des interrupteurs et prises déco de signature italienne. Rencontre avec Valéria Stevenazzi, designer pour la marque Bticino.
Valéria, vous êtes designer de la gamme Altège. Pouvez-vous nous livrer vos sources d'inspiration ?
Valéria : "Je dirais tout d'abord qu'Altège est une gamme inspirée par les gestes. Dans la maison, on allume la lumière plusieurs fois par jour. Cet aspect fonctionnel est évidemment essentiel. La deuxième grande inspiration vient de la force de la marque Bticino, qui est une signature forte du design italien. Avec cette obsession qui nous caractérise de continuer à simplifier, à trouver l'essentiel. Et l'idée que chaque amélioration doit servir une cohérence d'ensemble absolue. Enfin, on peut retrouver d'autres inspirations dans les tendances, notamment numériques. Avec le flat design par exemple, qui explique pourquoi la surface des éléments Altège présente une courbe très tendue, avec des contours très précis."

Altège est reconnaissable par son style. Quelle est sa particularité ?
Valéria : "Pour les prises et interrupteurs de la maison, il existe une dichotomie traditionnelle entre la plaque et la fonction. Au niveau design, on est dans un univers où les concepteurs jouent beaucoup avec cette relation. Ils vont parler du "carré dans le carré", du "cercle dans le cercle" ou du "cercle dans le carré", etc. Pour Altège, j'ai été attirée par l'idée de rompre ce schéma pour penser l'objet globalement. Il en résulte un objet unique, dans lequel la surface devient en quelque sorte une fonction étendue, une ergonomie augmentée."

L'originalité des finitions Altège est notamment apportée par la barrette. Pourquoi ce choix ?
Valéria : "Oui, la barrette synthétise toute l'originalité de l'objet. Qui devient un élément de décoration à part entière. Pour moi, ce détail-là est l'opportunité de parler des matières, du bois, du métal. De créer des tonalités sur tonalités. L'idée était d'apporter quelque chose d'accessible mais qui puisse répondre à plusieurs styles d'intérieur et s'inscrire dans différents contextes. Pour permettre à chacun de créer une harmonie d'ensemble à son image."



Le design Legrand
Chez Legrand, la créativité du design se nourrit de la confrontation de tendances décoratives et technologiques. L'équipe internationale des designers Legrand est composée de 18 personnes, dont 13 designers travaillant en interaction sur 3 continents. Une équipe passionnée qui s'inscrit dans une démarche partagée pour concevoir des produits innovants. C'est ainsi qu'est né Altège en 2018.