Accessoire d'éclairage
pertinence
prix croissant
prix décroissant
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
Questions fréquentes
Comment fonctionne un interrupteur ?
D’un geste simple avec un seul doigt ou en passant devant grâce à des capteurs de présence, vous contrôlez l’allumage de votre éclairage grâce à un interrupteur. Ce dernier fait partie de votre quotidien et s’intègre désormais parfaitement à votre décoration… mais savez-vous... En savoir plus
Comment changer un interrupteur ?
Avant de procéder au changement d’un interrupteur, la première chose à faire est de couper l’alimentation au disjoncteur général et de s’assurer de l’absence de tension à sa sortie. Procédez dans cet ordre : la plaque de finition qui entoure l’interrupteur est amovible :... En savoir plus
Que faire lorsqu'un interrupteur se met à chauffer ou à grésiller ?
Un interrupteur se met brusquement à chauffer ou à grésiller ? Attention, car ce phénomène peut dissimuler un souci qu’il ne faut surtout pas négliger.
Les grésillements et/ou la production de chaleur en provenance d’un interrupteur peuvent avoir deux origines principales, en... En savoir plus
Quelle marque d’interrupteur choisir ?
L’interrupteur est un composant électrique qui gère un circuit et contribue à la sécurité de votre installation. Par conséquent, il est indispensable de choisir un produit de qualité répondant aux normes et certifications française et européenne (CE et NF). D’autres critères... En savoir plus
Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur en saillie et dans quel cas l'installer ?
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. A noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un interrupteur... En savoir plus
Comment fait-on pour installer une prise électrique en saillie ?
L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques... En savoir plus
Comment installer un interrupteur va-et-vient dans une pièce ?
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis... En savoir plus
Comment installer un tableau électrique ?
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur poussoir (ou à bouton poussoir) ?
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné. En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur sectionneur et quelle est son utilité ?
Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique. L’expression... En savoir plus
Accessoire d’éclairage
Interrupteurs d’éclairage, douilles pour ampoules et lampes baladeuses sont des produits d’appareillage. Non encastrés, ces produits figurent parmi les composants de matériel électrique indispensables pour les lampes et les luminaires.
Interrupteur à pied pour lampe, interrupteur à tirette pour éclairage de mobilier, ou simple interrupteur à bascule (disponible aussi en version avec cordon) pour offrir un style de lampe design ou classique.
Douille pour ampoule E27, pour ampoule E14, pour ampoule B22, douille étanche pour applique (assure la protection de votre luminaire dans les combles, les cages d’escaliers, les réduits techniques), kit précablé de suspension. Legrand propose toute une gamme d’accessoires d’éclairage pour que vous puissiez profiter pleinement de tous vos luminaires préférés : lampes à suspension, lampes led (ampoules à led classiques ou filament).
Retrouvez su notre site, de nombreux outils : guides (choisir des interrupteurs variateurs, ses prises, etc) tutoriels, FAQ pour vous guidez dans vos choix de matériels.