Prises et interrupteurs connectés

voir vidéo ▶

Céliane™ with Netatmo : la maison simplement connectée

Avec les prises et interrupteurs Céliane™ with Netatmo, vous profitez en neuf comme en rénovation d'une solution simple, accessible et évolutive pour la maison connectée. Vous contrôlez avec une application ou avec votre voix les lumières, appareils électriques et volets roulants de votre maison.

Céliane™ with Netatmo : la maison simplement connectée

Questions fréquentes

Quels sont les prérequis pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo" ?

Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer... En savoir plus

Comment configurer mon "Assistant Google" pour commander les produits connectés de ma maison ?

Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne... En savoir plus

Est-ce que les différentes gammes de produits connectés "...with Netatmo" peuvent fonctionner ensemble dans mon App Home + Control?

Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est... En savoir plus

Comment les produits connectés sont mis à jour pour disposer des dernières fonctionnalités ?

La mise à jour des produits se fait automatiquement tant que votre installation est connectée à Internet. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez vous que votre installation (prise/module Control et accessoires) est connectée à Internet depuis au moins 24 heures. En savoir plus

Puis-je installer plusieurs Thermostats Intelligents Netatmo dans mon logement (chauffage multizone) ?

Oui, il est parfaitement possible d’utiliser plusieurs Thermostats dans un même logement, dès lors qu’il y a plusieurs circuits de chauffage (exemple : rez-de-chaussée et premier étage). Il faudra installer un Thermostat complet (Thermostat + Relais) par zone de chauffe. Tous les... En savoir plus

Quels types d'ampoules utiliser avec un interrupteur variateur ?

L’interrupteur variateur permet à la fois d’adapter le niveau de lumière pour un meilleur confort visuel (ambiance tamisée) et de réaliser des économies d’énergie (consommation optimisée). Les interrupteurs variateurs sont compatibles avec toutes les lampes dimmable*. Il est... En savoir plus

Le Bluetooth doit-il toujours être activé sur mon smartphone pour l'installation du Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ?

Il est nécessaire d'activer le Bluetooth pour l'installation mais aussi pour : Configurer le produit. Couper l’alarme depuis l’application. Lancer le test sonore depuis l’application.Si le Bluetooth est désactivé, vous recevrez quand même une notification en cas de détection de... En savoir plus

Quelle box domotique choisir ?

La domotique est aujourd’hui une réalité accessible pour tous. Les applications domotiques vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements du logement en toute fiabilité pour augmenter votre niveau de confort, de sécurité et vous aider à réaliser des économies... En savoir plus

Comment créer mon compte Eliot à partir de l'appli EV Charge ?

Lors de la première connexion à l'application EV Charge vous serez invité à créer votre compte.
En savoir plus

Avec quels types de réseaux Wi-Fi le thermostat connecté Smarther with Netatmo peut-il être configuré(e) ?

Le thermostat connecté peut uniquement se connecter à un réseau Wi-Fi personnel. Il ne peut pas accéder à Internet via un réseau Wi-Fi public (hot-spot) ou via un réseau Wi-Fi d'entreprise qui filtre les ports.Il est compatible avec les normes Wi-Fi 802.11 b/g/n si les paramètres de... En savoir plus

Comment créer mon compte Eliot à partir de l'appli EV Charge ?

Lors de la première connexion à l'application EV Charge vous serez invité à créer votre compte.
En savoir plus