Bureau et Espace Multimédia

Recharger mes appareils courants en USB

Bureau et Espace Multimédia

Questions fréquentes

Est-il possible de brancher une multiprise avec plusieurs appareils électriques sur la prise de courant connectée ?

Vous pouvez raccorder une multiprise alimentant plusieurs appareils électriques et électroménagers sur la même prise de courant connectée. Assurez-vous cependant que la somme des puissances des appareils branchés sur la multiprise ne dépasse pas la puissance maximale autorisée de 3680W.... En savoir plus

Prise qui calcule la consommation : ça existe ?

Gare aux confusions ! Certaines prises, comme les prises connectées, permettent de mesurer la consommation des appareils électriques, par contre elles ne permettent pas de calculer la consommation pour tout le logement. Seul le courant absorbé par l’appareil branché peut être mesuré par... En savoir plus

Quelle est la consommation d'un véhicule électrique ?

La consommation d’un véhicule électrique dépend de plusieurs facteurs : la vitesse, le style de conduite, le poids du véhicule etc. En général, un véhicule électrique consomme entre 15 et 20kW/h. Pour plus de renseignements, rapprochez vous du constructeur automobile. Si vous... En savoir plus

Comment configurer mon contrat d'électricité ?

Afin de configurer votre puissance souscrite, vous devez aller dans : Paramètres > Gérer ma maison > … > Informations sur la maison > Profil de la maison : Contrat d'électricité. Vous pouvez alors modifier votre tarif, votre puissance souscrite et votre option (base ou... En savoir plus

Comment gérer sa consommation d’électricité ?

Pour gérer votre consommation d’électricité, il est important d’identifier les appareils qui consomment le plus dans votre logement. Cette identification vous permettra ensuite d’agir sur vos équipements énergivores et ainsi, réduire le montant de vos factures.
Pour cela, découvrez... En savoir plus

Quel est le nombre maximal de produits câblés pouvant être associés à une commande sans fil ?

Chaque commande sans fil peut être associée à 20 produits câblés maximum. Les commandes sans fil d'éclairage et détecteurs de mouvements peuvent contrôler des interrupteurs d'éclairages (avec option variateur), des micromodules, des prises connectées, des sorties de câble (hors... En savoir plus

Pourquoi faire des économies d’énergie ?

Faites d’une pierre deux coups en réalisant des économies d’énergie dans votre logement pour à la fois : réduire vos factures d’électricité faire un geste pour la planète    Découvrez le thermostat connecté Smarther with Netatmo, votre allié pour réduire votre... En savoir plus

Quel disjoncteur pour un congélateur ?

Le congélateur fait partie des appareils électroménagers qui nécessitent la création d’un circuit spécialisé, protégé par un disjoncteur de 20A max et câblé avec des conducteurs de 2.5mm² allant jusqu’à la prise qui lui est dédié. Soyez vigilant à la prise à laquelle vous... En savoir plus

Comment ajouter un produit à mon installation existante ?

Pour ajouter un nouveau produit connecté à une installation existante, rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control, et lancez le guide d'installation en cliquant sur "Ajouter un produit". En savoir plus

Pourquoi installer des disjoncteurs dans un logement ?

La pose de disjoncteurs est indispensable pour toute installation électrique afin d’assurer la protection des circuits et des biens. Le disjoncteur est donc l’un des éléments incontournables de toute installation électrique, au même titre que l’interrupteur différentiel par exemple.... En savoir plus

Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?

La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus

Comment raccorder un tableau électrique et tous ses équipements ?

Vous voilà paré : vous avez acheté votre tableau électrique flambant neuf et vous vous apprêtez à l’installer. Il ne vous reste plus qu’à préciser un point : vérifier comment raccorder le tableau électrique et tous ses équipements, le tout en respectant à la lettre la norme NF C... En savoir plus

Comment partager le contrôle de votre Maison Apple HomeKit?

Remarques

Il est possible de partager le contrôle de votre Maison Apple HomeKit avec des personnes possédant un compte iCloud valide.  

Tous les accessoires HomeKit rattachés à la Maison seront alors contrôlables par ces personnes.  


ÉtapesAvec l'app Netatmo Energie, accéder à :... En savoir plus

Facture énergétique en hausse, que faire ?

Pour maîtriser et agir sur facture énergétique, Legrand a conçu une gamme de produits connectés, intelligents et durables. Découvrez nos solutions pour faire baisser vos consommations énergétiques et pour réaliser des économies d’énergie, tout en préservant l'environnement. En savoir plus

Est-il possible de brancher ma box Internet sur une prise connectée ?

Oui, il est possible de brancher une box Internet sur une prise connectée. Cependant, afin d'éviter d'éteindre cette prise par la suite, ce qui provoquerait une perte de connexion Internet, nous vous invitons à interdir son arrêt en paramétrant la prise connectée sur laquelle est... En savoir plus

Comment choisir la puissance des spots LED ?

Le choix de la puissance des spots LED dépend de la commande d’éclairage utilisée : interrupteur simple ou va-et-vient, lumineux, témoin, automatique, variateur ou connecté. En savoir plus

Au bout de combien de temps dois-je changer la batterie du Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ?

La batterie du Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo dure 10 ans et couvre toute la durée de vie du produit. Après 10 ans, il est conseillé de remplacer tous vos Détecteurs de Fumée Intelligent Netatmo, quels qu’ils soient, pour vous assurer qu’ils fonctionnent toujours de façon... En savoir plus

Quel interrupteur différentiel choisir pour un chauffage électrique ?

Au moment de choisir votre interrupteur différentiel pour protéger le circuit associer à votre chauffage électrique, vous vous demandez lequel est le mieux adapté. Faut-il opter pour un différentiel de type AC ? Ou de type A ? Sous quel interrupteur différentiel raccorder les circuits... En savoir plus

Combien de prise de courant dans une maison ?

Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui... En savoir plus

Mon pack extension pour éclairage connecté peut-il fonctionner seul ?

Le pack extension pour éclairage connecté « Je complète mon éclairage connecté », comme son nom l’indique, est une extension du pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté ».   Grâce à lui, continuez de connecter votre logement, via les commandes... En savoir plus

Combien de kWh par jour en moyenne ?

Si vous voulez vous inscrire dans une démarche de réduction des dépenses en énergie, savoir estimer sa consommation moyenne en kWh et la comprendre est un premier pas pour la réduire. Cependant, la consommation peut différer d’un foyer à l’autre et certains critères sont à prendre... En savoir plus

Quel disjoncteur pour un moteur de portail ?

Vous souhaitez mettre en place un automatisme sur votre portail ou porte de garage, ou installer un nouvel équipement automatique pour moderniser votre habitat ? Découvrez quel disjoncteur choisir pour ces types de moteurs et comment procéder en toute sécurité.   En savoir plus

Peut-on changer la plaque de finition de la commande sans fils du pack de démarrage ?

Le pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté » comprend : une prise Control mobile une ampoule LEDVANCE Smart + une commande sans fils Céliane with Netatmo   Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage... En savoir plus

Où sont stockées mes données personnelles issues de l'utilisation du Portier Classe 100X  ?

Les données personnelles (nom, prénom, nationalité et adresse mail du compte) sont stockées dans le Cloud Legrand En savoir plus

Qu'est-ce que peut mesurer le Compteur d'énergie triphasé with Netatmo?

Le compteur d'énergie triphasé with Netatmo peut être positionné en amont afin de mesurer la consommation totale du logement ou sur une ligne électrique spécifique (ligne dédiée) afin de remonter les informations de consommations propre à un appareil électrique en particulier. Il est... En savoir plus

Quelle est la norme NF C 15-100 pour la cuisine ?

Les obligations qui touchent à la sécurité et au bon fonctionnement de l’installation électrique sont réunies dans un même document, la norme NF C 15-100. La protection des personnes et des biens, le confort d’utilisation des équipements électriques et la prise en compte des... En savoir plus

Quelle prise de courant pour un four ?

Vous souhaitez savoir comment brancher votre four en toute sécurité ? Cet appareil est un équipement électrique spécifique de votre cuisine. Suivez tous nos conseils pour raccorder votre four dans des conditions de branchement conformes et sécurisées. En savoir plus

Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?

Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est... En savoir plus