Avec quels types de réseaux Wi-Fi la prise Control / le module Control peut être configuré(e) ?

La prise Control / le module Control peut uniquement se connecter à un réseau Wi-Fi personnel. Elle/il ne peut pas accéder à Internet via un réseau Wi-Fi public (hot-spot), ou via un réseau Wi-Fi sans clef de sécurité (ouvert) ou via un réseau Wi-Fi d'entreprise qui filtre les ports.Elle/il est compatible avec les normes Wi-Fi 802.11 b/g/n si les paramètres de sécurité du réseau sont définis comme WEP, WPA ou WPA2-Personal.La prise Control / le module Control est compatible uniquement avec le Wi-Fi 2,4 GHz et ne peut pas se connecter sur un réseau Wi-Fi 5GHz.