Combien de BAES SATI connecté puis-je gérer?
Vous pouvez gérer jusqu'à 63 BAES SATI connecté. Chaque télécommande connectée peuvent surveiller chacunes 63 produits maximum (BAES, alarme type 4, BAAS).La télécommande référence 0 625 20 permet 3 modes de fonctionnement : 1. Mode standard : il n'y a pas de surveillance à distance de l'installation et aucune remontée de défaut, la capacité est de 600 blocs par télécommande.2. Mode surveillé : un défaut affectant l'installation de BAES SATI connecté sera identifié sur la télécommande par l'allumage d'un voyant rouge. La capacité est de 63 blocs par télécommande.3. Mode surveillé connecté : un défaut affectant l'installation de BAES SATI connecté sera identifiable à distance via la Webapp Legrand ERP connecté. La capacité est de 63 blocs par télécommande.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.