Comment fait-on la mise à jour du micrologiciel du thermostat connecté Smarther dans l'application ?

Appuyez sur le bouton hamburger en haut à gauche de l'appli Legrand Thermostat, puis sur le sous-menu spécifique « Réglages ». La mise à jour du micrologiciel n'est possible que si le smartphone est connecté localement au même réseau Wi-Fi que le thermostat connecté Smarther. Le Smarther vérifie toutes les semaines l’existence d'une nouvelle version du micrologiciel.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Envoyer un message