Est-il possible de brancher ma box Internet sur une prise connectée ?
Oui, il est possible de brancher une box Internet sur une prise connectée. Cependant, afin d'éviter d'éteindre cette prise par la suite, ce qui provoquerait une perte de connexion Internet, nous vous invitons à interdir son arrêt en paramétrant la prise connectée sur laquelle est branchée la box comme prise "Routeur".Dans l'App Home + Control: allez dans les paramètres, sélectionner "Gérer ma maison" sélectionnez votre prise puis cliquer sur le bouton d'édition du nom sélectionnez le type "Routeur"
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.