Est-il possible de brancher une multiprise avec plusieurs appareils électriques sur la prise de courant connectée ?

Vous pouvez raccorder une multiprise alimentant plusieurs appareils électriques et électroménagers sur la même prise de courant connectée. Assurez-vous cependant que la somme des puissances des appareils branchés sur la multiprise ne dépasse pas la puissance maximale autorisée de 3680W. La prise connectée embarque une protection qui, au delà de 16A, se coupera automatiquement, garantissant ainsi une sécurité maximale. Attention, l'ensemble des appareils alimentés par la multiprise seront contrôlés simultanément.