La Caméra Intérieure Intelligente Netatmo est bien branchée, avec du Wi-Fi mais les vidéos ne se diffusent pas à l'écran
Même lorsque la Caméra n'est pas connectée à Internet, elle continue à enregistrer et à détecter des événements. La liste des événements est mise à jour lorsque la Caméra bénéficie d'une connexion stable.
Si aucune vidéo n'apparaît dans l'application, différentes raisons peuvent l'expliquer. Veuillez vérifiez : Que la fonction de surveillance est activée. Pour ce faire, accédez au menu en haut à droite dans votre application Netatmo Security. Que les paramètres d'enregistrement de vidéo de l'application sont corrects. Ouvrez le menu des paramètres dans l'angle supérieur gauche et accédez à « Ajuster les paramètres de sécurité ». Que le smartphone utilisé pour accéder à l'application dispose d'une bonne connexion à Internet.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.