Le thermostat connecté Smarther fonctionnera-t-il correctement en étant connecté au réseau Wi-fi mais sans connexion Internet ?

Sans connexion Internet mais avec un signal Wi-Fi de bonne qualité, le thermostat connecté Smarther fonctionne en suivant les modes de programmation ; vous pouvez également le piloter localement sur son écran ainsi que depuis votre smartphone si ce dernier est connecté au même réseau Wi-Fi. L'appli Legrand Thermostat ne fonctionnera pas en mode 3G/4G. Attention : lors de l'installation, au moment de la phase de mise en service, vous avez besoin d'une connexion Internet pour rattacher votre Smarther au cloud Legrand.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Envoyer un message