Le thermostat connecté Smarther peut-il être connecté à un répéteur Wi-Fi ?

Le thermostat Smarther peut être connecté à un ou plusieurs répéteurs Wi-Fi. Le répéteur Wi-Fi doit être programmé avec le même SSID que le routeur principal et ne doit effectuer aucun filtrage de trafic TCP/IP.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Envoyer un message