L'étape de flashage ou de saisie du code HomeKit aboutit systématiquement à un échec. Que faire?

Assurez-vous que la prise Control est bien alimentée et vérifier que le code Homekit utilisé correspond à celui inscrit sur le support de la prise Control. Si c'est le cas, réinitialisez la Prise Control (voir: Comment effectuer une réinitialisation de HomeKit?).

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message