Lors de l'installation à l'aide de l'application, je ne parviens pas à faire apparaître un produit dans une pièce. Que faire ?

Vérifier la qualité de la connexion Internet de votre smartphone et que vous êtes connectés en Wi-Fi. Si le réseau est lent, il se peut que la détection des produits prenne du temps (au maximum 30 secondes). Vous pouvez également passer à l'étape suivante et placer ultérieurement les produits manuellement depuis les paramètres de l'application, en sélectionnant "Configurer ma maison"> "Produits non placés".​

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message