Mon produit s'éteint tout seul

Vérifier qu'il n'y est pas de préréglage sur l'équipement qui peut simuler une panne. Dans une mesure de sécurité les équipements sont programmés à se couper dans le cas d'une tension trop élever, dès le dépassement de la limite afin de protéger l'habitat la prise va se couper.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message