Puis-je utiliser le même compte que mon application Legrand Thermosat avec différents smartphones ?
Oui, il est possible d'utiliser le même compte avec une limite maximum de 20 smartphones.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.