Puis-je utiliser le thermostat connecté Smarther à la place d’un thermostat sur piles ?

Oui, mais il nécessite une alimentation 100 - 240 Vca, 50/60 Hz. Il est par ailleurs préférable de vérifier qu’il est compatible avec la marque de la chaudière. Vous devez également vous assurer d'installer le thermostat dans une zone où le signal Wi-Fi domestique est de bonne qualité. Nous vous conseillons de contacter votre installateur électrique pour plus d'informations.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Envoyer un message