Que se passe-t-il lorsque la carte microSD de ma Caméra Intérieur Intelligente Netatmo est pleine ?
Lorsque la carte microSD de la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo est pleine, les événements les plus anciens sont effacés pour être remplacés par les plus récents.
Le nombre maximum de vidéos dépend de leur longueur et de la capacité de stockage de votre carte microSD. La carte microSD fournie vous permet de stocker une centaine de séquences en moyenne.
Veuillez noter que vous avez la possibilité, en plus du stockage sur la carte microSD, d’envoyer automatiquement certaines vidéos (à définir depuis les paramètres) sur votre compte Dropbox ou sur votre serveur FTP personnel.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.