Que signifie le message "Thermostat actif localement" qui s'affiche sur mon smartphone depuis l'application Legrand Thermostat ?
Le message "thermostat actif localement" signifie que quelqu'un est en train de piloter le Smarther avec les boutons locaux de l'appareil. L'appli ne peut pas envoyer de commande ou de réglages au Smarther. Il faut attendre que le Smarther soit en mode veille (interface graphique désactivée) pour pouvoir utiliser l'appli Thermostat.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.