Le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo détecte-t-il aussi le monoxyde de carbone ?

Le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ne détecte pas le monoxyde de carbone. Il n'est pas recommandé d'avoir un produit deux en un car l'emplacement idéal d'un détecteur de fumée n'est pas le même que celui d'un détecteur de monoxyde de carbone. Un détecteur de fumée doit être installé au plafond car la fumée monte très rapidement alors qu'un détecteur de monoxyde de carbone doit être placé au mur, à hauteur d'homme puisque le monoxyde de carbone se mélange à l'air.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message