Où trouver le code d'association HomeKit du Thermostat Intelligent et des Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo ? ?

Remarques
Vérifier d’abord la compatibilité du produit Netatmo avec Apple HomeKit. Pour le Thermostat, le code HomeKit s’affichera sur l’écran du Thermostat. Pour le Starter Pack pour chauffage collectif, le code HomeKit est présent à la fois au dos du manuel d’utilisation et sur l’étiquette collée sur le Relais. Selon les règles HomeKit définies par Apple, Netatmo ne peut pas générer de nouveau code d’association HomeKit.
Pour associer les produits Netatmo à HomeKit utiliser l’application Netatmo Energy :
Si le produit n'est pas encore installé, suivre les instructions d’installation dans l’application Netatmo Energy Si le produit a déjà été installé, aller dans l’application Netatmo Energy : Paramètres/ Gérer ma maison/ Nom du relais / Configurer HomeKit.

Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message