Que faire lorsqu'il est impossible de joindre la prise Control lors de la configuration à partir de Home + Control ?
Vérifiez que le mode configuration est lancé : les produits câblés de votre installation doivent être allumés en vert fixe. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que la prise Control est bien alimentée et relancez le mode configuration en appuyant au centre de la commande générale jusqu'à ce que son voyant s'allume brièvement en vert, puis relâchez l'appui. Si l'App ne parvient toujours pas à joindre la prise Control, coupez et remettez le courant de la prise Control au disjoncteur, puis relancer le mode configuration.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Envoyer un message