FBPixel

Un produit apparaît "injoignable" dans l'application, qu'est-ce que cela signifie?

Un produit apparaît "injoignable" dans l'application lorsqu'il ne communique plus avec la prise Control. Cela peut être le cas si le produit a été désinstallé, ou bien s'il n'est pas alimenté. Il est aussi possible que le produit soit hors de portée du réseau, soit parce qu'il l'a toujours été, soit parce que des produits câblés situés entre ce produit et la prise Control ne sont plus alimentés ou ont été désinstallés. Il est enfin possible que de nouveaux appareils électriques installés à proximité du produit perturbent le signal radio.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

ATTENTION horaires d'été adaptés du 06 au 24 août 2018. Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

envoyer un message