Les vidéos bricolage Legrand

voir vidéo ▶

J'installe un variateur de lumière

20 Min

Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment installer un variateur de lumière pour adapter l’ambiance et l'intensité lumineuse à vos activités t

J'installe un variateur de lumière

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?

Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus

Prise électrique : comment ça marche ?

La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus

Qu'est-ce qu'un interrupteur sectionneur et quelle est son utilité ?

Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique. L’expression... En savoir plus

Qu'est-ce qu'un interrupteur poussoir (ou à bouton poussoir) ?

Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir,  ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné. En savoir plus

Comment fait-on pour installer une prise électrique en saillie ?

L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques... En savoir plus