Combien de kilowatt par an ?

Le nombre de kilowatt par an est très variable. La consommation d’énergie dépend de nombreux facteurs, comme la superficie du logement, le nombre d’occupants, le type de chauffage et de climatisation utilisé, l’utilisation d’appareils électroménagers, etc.
En moyenne, un appartement de 50m² consommerait environ 1500kWh par an, et environ 3000kWh par an pour une maison individuelle de 100m².


Découvrez les produits modulaires connectés Drivia with Netatmo à installer au tableau électrique qui vous permettront de mesurer et surveiller votre consommation afin d'agir sur les postes "nergivores du logement.
 

Questions fréquentes

Comment réduire mes consommations d’énergie ?

Vous pouvez dès maintenant réduire vos consommations d’énergie dans votre maison grâce aux solutions Legrand qui permettent de mesurer, contrôler et programmer les appareils électriques pour une gestion énergétique optimale de votre logement.   Pour chaque pièce, trouvez des... En savoir plus

Qu'est-ce qui consomme le plus d'électricité dans une maison ?

Pour parvenir à limiter la hausse du prix de l’électricité sur sa facture, il est indispensable de connaître la consommation de ses appareils. Plusieurs postes de consommation divisent la note finale mais vous pouvez agir sur certains équipements en priorité. En savoir plus

Combien coûte l’électricité par mois ?

Le coût moyen de l’électricité par mois dans un foyer dépend de nombreux facteurs. Cependant, connaître sa consommation est primordial pour aider à baisser le montant de sa facture en énergie.
  En savoir plus

Comment faire baisser sa consommation d’électricité ?

Éteindre les lumières de la maison quand elles ne sont pas nécessaires, débrancher les appareils électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés, remplacer les ampoules actuelles par des ampoules LED sont autant de gestes possibles pour faire baisser sa consommation d’électricité. 
En... En savoir plus

Quelle(s) solution(s) pour réduire la consommation d'électricité ?

Plusieurs pratiques existent pour réduire sa consommation d’électricité comme adopter des écogestes, privilégier l’utilisation de ses appareils en heures creuses etc.
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions qui vous aident à agir sur la... En savoir plus

Combien de kilowatt pour un appartement ?

Il est difficile de déterminer le nombre le kilowatt que l’on consomme en appartement. Tout dépend de la surface du logement, le nombre de membres du foyer, la façon dont vous utilisez vos équipements, etc.
Pour savoir exactement combien vous consommez, découvrez nos produits de mesure... En savoir plus

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message