A quoi dois-je penser pour l’électricité dans mon garage ?

Vous envisagez de réaménager votre garage ? Cette véritable pièce supplémentaire ne sert pas uniquement à garer la voiture, mais s’utilise fréquemment pour ranger, bricoler ou même parfois comme une surface de jeux (ping-pong, babyfoot…).

Découvrez nos conseils et nos solutions pour bien penser l’installation électrique de cet espace aux contraintes particulières.

tableau 700x700

Je déplace mon tableau électrique dans le garage

Il est possible d'installer le tableau électrique dans votre garage, à condition que celui-ci soit au même niveau que vos pièces à vivre (séjour, cuisine…) : il ne doit pas se situer au sous-sol. De plus, il doit pouvoir être accessible depuis votre logement sans passer par l'extérieur.

Dans tous les cas, le tableau électrique, ou GTL (Gaine technique de logement), doit respecter les recommandations de la norme NF C 15-100.

Vous ne savez comment vous y prendre ? Découvrez notre tutoriel pour installer un tableau électrique de manière simple.

prise plexo saillie mur 700x450

Dans mon garage, j’opte pour des prises étanches

Le garage est généralement mal isolé et ouvert sur l’extérieur : pour une sécurité maximale, il est indispensable d’installer des prises et interrupteurs étanches. Celles-ci vous garantissent une protection totale contre les poussières et l’eau. Ces prises et interrupteurs résistent aussi aux produits d'entretien, tâches d'huile et aux tempréatures extrêmes.

Nos prises de courant étanches de la gamme Plexo bénéficient d’un indice de protection 55. Munies d’un volet de protection, elles sont disponibles en blanc ou en gris et peuvent s’installer en saillie (« posées » sur le mur) ou se font discrètes lorsqu’elles sont encastrées.

Si votre garage vous sert également d'atelier, prévoyez-en plusieurs.

Astuce : pour une installation simplifiée, tournez-vous vers nos solutions prises + interrupteurs oiu double et triples prises.

legrand prise green up access 700x350

J’installe une prise pour recharger ma voiture électrique

Vous possédez un véhicule 100% électrique ou hybride : pourquoi ne pas installer votre propre borne de recharge à domicile ?

S’il reste possible de recharger sa voiture électrique sur une prise de courant classique, cela n’est pas recommandé à cause des risques de surchauffe que cela représente. De plus, le temps de chargement sera beaucoup plus long qu’avec une installation spécialisée.

Les bornes Green’UP HOME de Legrand, équipées d’une prise électrique renforcée Green’UP ACESS, vous permettront une recharge sécurisée et un temps de chargement optimisé.

Des interrupteurs étanches pour mon garage

Tout comme les prises de courant étanches, les interrupteurs étanches présentent une protection totale contre l’eau et la poussière. Découvrez les solutions pratiques et sécurisées de notre gramme Plexo.

  • Interrupteur ou va-et-vient Plexo : disponible en simple poussoir ou en va-et-vient, les interrupteurs classiques de la gamme Plexo garantissent une isolation totale de leur mécanisme interne.
  • Interrupteur temporisé Plexo : idéal pour économiser l’électricité dans ce lieu de passage qu’est le garage, l’interrupteur étanche avec minuterie s’éteindra automatiquement au bout de quelques instants (temps réglable, entre 25 secondes et 15 minutes).
lampe baladeuse panier metal 700x700

Je m’équipe d’une lampe baladeuse

Votre garage ne bénéficie pas d’une installation électrique récente ou complète ?

Idéales pour l’éclairage général comme pour fouiller dans les moindres recoins de votre garage, les baladeuses sont particulièrement pratiques.

Conformes aux normes de sécurité françaises et européennes, elles se branchent directement sur une prise électrique même sans terre (anciennes installations) et peuvent ensuite être déplacées.

norme nfc 15 100 maison pictos 700x350

La norme NF C 15-100 pour les garages

La norme NF C 15-100 définit les obligations et recommandations en ce qui concerne les installations électriques. Dans le garage, elle précise le nombre de prises de courant et de points d’éclairage qui doivent être installés :

  • Éclairages :
    • 1 point d'éclairage minimum situé au plafond, alimenté par un circuit lumière.
    • Si cela n'est pas possible, mettre 2 points d'éclairage en applique, ou installer 2 prises commandées alimentées par un même circuit lumière.
  • Prises :
    • 1 socle de prises de courant 16A avec terre si la surface est supérieure à 4m2, à une hauteur comprise entre 0,15m et 1,30m.
famille logo ec 700x700 83

Je contacte un électricien certifié

Vous souhaitez refaire l’installation électrique de votre garage ? N’hésitez pas à faire appel à un électricien certifié Legrand, qui saura vous guider dans le choix de votre matériel électrique et en assurera la pose.

Questions fréquentes

Les prises de courant Plexo vous permettent d’alimenter vos appareils électriques en extérieur, ou en intérieur comme dans un garage ou une buanderie par exemple. Grâce à sa robustesse (IK08) et son étanchéité (IP55), la prise électrique Legrand Plexo est idéale pour brancher une...
En savoir plus
Voici les étapes pour installer un interrupteur simple étanche Plexo IP55, dans le respect de la norme NF C 15-100 :  préparer le circuit d’éclairage : disjoncteur 10A (8 lampes max) et fils 1,5mm² (terre disponible à chaque luminaire) raccorder la phase (depuis le disjoncteur...
En savoir plus
L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus   S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus
Les interrupteurs, va-et-vient et poussoirs Plexo concernés, livrés avec un voyant, disposent d’un voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant, en respectant la notice de votre référence et la tension prévue. Avant toute...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message