Que puis-je faire si la mise à jour du micrologiciel (firmware) via MyHOMESuite échoue ?

Vous devez redémarrer MyHOMEServer1 par l'interrupteur d'alimentation ou par le bouton rouge de reset (à l'avant de MyHOMEServer1, sous le rabat), puis attendre que MyHOMEServer1 soit opérationnel (LED allumée en permanence) et réessayer la mise à jour du micrologiciel.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message