App Home + Security : surveillez votre domicile à distance

Maison connectée

Avec l’App Home + Security de Legrand, gardez le contrôle de votre maison connectée, où que vous soyez. Depuis votre smartphone ou votre tablette, pilotez facilement vos équipements de sécurité tels que la caméra extérieure, la caméra intérieure, la sirène, le portier visiophone, le détecteur de fumée, etc.

Un écosystème intelligent, accessible à distance depuis un smartphone et sans abonnement.​

Téléchargez l'App Home + Security gratuitement et laissez-vous guider.

couple assis appart smartphone 960x960

Commander les produits de sécurité connectés

L'App Home + Security vous simplifie la vie : contrôlez d’un seul geste vos solutions de sécurité connectée depuis votre smartphone (caméras intérieure et extérieure, sirène, portier visiophone, détecteurs, etc.).

Recevez des notifications en cas d’anomalie (intrusion, fumée, etc.) et agissez si nécessaire (déclencher l’alarme pour faire fuir les intrus, prévenir les pompiers, etc.).

appli hs active door 960x960

Vérifier qui sonne chez vous

Si quelqu’un sonne chez vous en votre absence, vous pouvez voir la personne via l’App Home + Security, discuter avec elle et même ouvrir le portail grâce au portier Classe 300X, depuis votre smartphone, où que vous soyez ! 

appli hs camera int active 960x960

Contrôler les caméras

Sur l’application Home + Security, visionnez en temps réel les images de vos caméras (intérieure ou extérieure). Vérifiez si votre enfant est bien rentré ou s’il y a quelqu’un pour réceptionner un colis. Vous pourrez télécharger les vidéos enregistrées si nécessaire.

Avec la Caméra Intérieure Advance, appelez directement la maison depuis l’application : écoutez ce qui se passe sur place et échangez en direct avec la personne présente grâce à l’audio bidirectionnel.

appli hs intrusion 960x960

Être prévenu et agir en cas d'intrusion

Recevez une notification en cas d’intrusion chez vous. Vous serez également notifié si l’alarme est en train de sonner.

Sur votre smartphone, depuis l’App Home + Security  :

  • visualisez l’intrus à l’aide des caméras.
  • coupez l’alarme en cas de fausse alerte
  • déclenchez l’alarme manuellement si nécessaire
  • communiquez avec le visiteur via la Caméra Intérieure Advance
appli hs simulation presence 960x960

Simuler une présence

En votre absence, simulez une présence dans votre logement avec les sons pré-enregistrés de la Sirène Intérieure Intelligente (à associer avec la Caméra Intérieure Advance).

Aboiements, bruits domestiques, bébé qui pleure…activez ces sons à distance et mettez en fuite tout éventuel intrus qui croira alors le logement occupé.

Vous pouvez activer ou désactiver tous ces bruitages depuis votre smartphone, sur l’App Home + Security, d’où que vous soyez, et ainsi agir pour protéger votre logement des intrusions.

appli hs eclairage intelligent camera ext 960x960

Utiliser l’éclairage intelligent de la Caméra Extérieure

La Caméra Extérieure intègre une fonctionnalité d’éclairage intelligent. Vous pouvez l’allumer ou l’éteindre depuis votre smartphone via l’App ou la programmer en automatique (détection de présence).

Cet éclairage peut servir à faire fuir les éventuels intrus en simulant une présence, ou bien à vous éclairer lorsqu’il fait nuit et que vous rentrez chez vous.

Avec Home + Security, je suis prévenu en cas d’activité suspecte et je peux voir ce qu’il se passe chez moi à tout moment, même lorsque je suis absent. C’est rassurant, facile à utiliser et sans abonnement.

icon h s 960x960

Configurer l'App

Téléchargez gratuitement l’App Home + Security et laissez-vous guider pas à pas.

Enregistrez vos produits connectés, puis pilotez-les depuis votre smartphone. Votre logement peut ainsi être surveillé à distance facilement !

appli hs stockage donnees 960x960

Configurer le stockage des données

Vos vidéos sont stockées par défaut de façon sécurisée sur la carte microSD de votre caméra, mais en activant la fonctionnalité Dropbox, vous pouvez également sélectionner les vidéos qui seront instantanément transférées dans votre compte Dropbox.

Il est également possible de choisir la résolution vidéo (la qualité de la résolution peut influer sur la vitesse des transferts).

Définissez aussi vos préférences de sauvegarde, et les produits liés à votre compte Dropbox.

appli hs gerer utilisateurs 960x960

Gérer les utilisateurs

Vous pouvez décider à qui vous souhaitez donner accès à votre maison, et aux produits. Ce sont des utilisateurs qui ont alors un accès complet et permanent à tous les produits de la maison.

Créez aussi des invitations temporaires pour des évènements ponctuels, et programmez un laps de temps durant lequel l’utilisateur aura momentanément accès à votre maison.

appli hs gerer les profils 960x960

Gérer les profils des membres du logement

Créez les profils de vos proches dans l’App afin que la caméra les reconnaisse. Renseignez par exemple le temps qui doit s’être écoulé avant que l’App considère une personne comme étant absente du logement si elle n’a pas été détectée par la Caméra Intérieure pendant ce laps de temps.

L’application peut également vous informer combien de temps auparavant elle a détecté une personne, et si tous les membres du logement ont quitté la maison.

Vous pouvez également choisir si la caméra enregistre des vidéos de certains profils, et selon des critères (jamais, seulement si la personne est reconnue, uniquement si la personne est de retour à la maison, etc.).

appli hs ameliorer detection 960x960

Améliorer la détection

Votre caméra peut distinguer les animaux des humains. Vos proches peuvent également être reconnus et distingués des personnes inconnues si vous leur créez des profils dans l’App.

Mais la caméra peut être encore plus efficace :

  • indiquez s’il s’agit d’une personne, d’un véhicule ou d’un animal, afin d’aider la caméra à mieux reconnaître ce qu’elle détecte à l’avenir
  • confirmez qu’il s’agit bien d’un de vos proches en validant des images de la personne dans l’App

La caméra reconnaît également mieux la personne si elle la détecte souvent dans le logement. Cela évite ainsi les fausses alertes intrusion.

famille logo ec 960x960

Faire appel à un pro

Confiez l’installation de vos produits connectés (caméras intérieures et extérieures, visiophone Classe 300X) à un professionnel issu du réseau Electricien Certifié de Legrand. Trouvez-en un proche de chez vous, qui pourra aussi vous accompagner dans le paramétrage de l’App Home + Security, selon vos projets et vos besoins de sécurité connectée.

legrand netatmo webapp 960x960

WebApp : aller plus loin encore dans l'analyse des données

La WebApp contient les données provenant des produits connectés que vous contrôlez dans les applications Home + Security et Home + Control (la connexion se fait avec les mêmes identifiants).

Elle permet la visualisation avancée des données (caméras et détecteurs, chauffage/climatisation, électricité, météo).

Avantages de la WebApp :

  • comparaison multi-produits et graphiques détaillés
  • traitement approfondi des données via hub de téléchargement (Excel)
  • visualisation sur grand écran

Questions fréquentes

L’application Home + Security fonctionne également sur tablette. En mode paysage (horizontal), il n’est cependant pas possible d’utiliser la fonction décrocher / raccrocher et de dévérouiller les gâches. Il suffit de replacer la tablette en position verticale pour afficher et utiliser...
En savoir plus
Vous souhaitez installer une alarme chez vous pour protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée : alarme de 110dB pour faire fuir les intrus sons pré-enregistrés pour simuler une présence   Cette alarme...
En savoir plus
Pour sécuriser votre logement, il vaut mieux privilégier un système de surveillance, plus complet qu’une simple alarme de porte. Il permet de surveiller plusieurs zones de la maison et d’être alerté en cas d’événement suspect.   Legrand propose notamment un Pack Sécurité...
En savoir plus
Pour surveiller et protéger votre logement, choisissez la Caméra Intérieure, une caméra qui permet d’être alerté sur votre smartphone avec l’App Home + Security en cas de détection d’un intrus chez vous. Associez-y la Sirène Intérieure Intelligente et programmez-la afin qu’elle...
En savoir plus
Pour protéger votre domicile des cambriolages, optez pour les solutions de sécurité connectée, pilotables depuis votre smartphone via l’App Home + Security, qui permettent : de surveiller votre logement à distance en temps réel (caméras, visiophone) d’être prévenu en cas...
En savoir plus
Vous souhaitez mieux protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée à associer à la Caméra Intérieure ! Avec ces produits connectés, améliorez la sécurité du logement : possibilité de simuler une présence avec des...
En savoir plus
Pour surveiller votre maison grâce aux caméras connectées, l’application à utiliser est Home + Security, à télécharger gratuitement pour iOS et Android. Home + Security est une application gratuite pour centraliser tous vos équipements de sécurité : alarme, caméras intérieures...
En savoir plus
La Sirène Intérieure Intelligente et connectée doit être installée en haut d'un mur ou au plafond afin qu'elle soit hors de portée d'un potentiel intrus. Elle doit également être associée à la Caméra Intérieure pour fonctionner. Pour l’installer : configurez le produit sur...
En savoir plus