Quelle application de télésurveillance pour connecter ma caméra de surveillance ?

Pour surveiller votre maison grâce aux caméras connectées, l’application à utiliser est Home + Security, à télécharger gratuitement pour iOS et Android.

Home + Security est une application gratuite pour centraliser tous vos équipements de sécurité : alarme, caméras intérieures et extérieures, visiophone connecté, etc. Avec l’App Home + Security :

  • contrôlez vos solutions de sécurité
  • recevez des notifications sur votre smartphone en cas d’alerte
  • vérifiez qui sonne chez vous
appli hs logos android ios maison moderne maison moderne portier 960x960

Une seule App : Home + Security

Intuitive et simple à utiliser, l’application Home + Security vous permet de piloter votre sécurité connectée (caméras, sirène, visiophone Classe 300X) depuis votre smartphone, d’où que vous soyez.

Surveillez qui sonne chez vous, pilotez le fonctionnement de vos produits et recevez des notifications directement sur votre smartphone en cas d’intrusion.

legrand cameras connectees ext netatmo table 960x658

Caméra extérieure

La Caméra Extérieure Intelligente est capable de différencier les personnes, les véhicules et les animaux. Si une personne (ou un véhicule) est détectée sur la propriété, une alerte est envoyée en temps réel sur votre smartphone.

Elle possède également une alarme intégrée (105dB) qu'il est possible de déclencher depuis son smartphone via l'App Home + Security pour faire fuir les intrus. Son éclairage intelligent (personnalisable dans l’App) se déclenche en cas d’intrusion et peut aussi servir d’éclairage quand il fait nuit.

camera int bticino smartphone 960x730

Caméra intérieure

La Caméra Intérieure dispose d'une fonctionnalité de reconnaissance faciale, ce qui lui permet de reconnaître et d'identifier les visages des personnes. Si un visage lui est inconnu, vous serez immédiatement notifié sur votre smartphone.

Son système audio bi-directionnel intégré permet d'entendre ce qu'il se passe au domicile via un téléphone, et d'échanger à distance avec les personnes qui s'y trouvent.

Associée à la Sirène Intérieure Intelligente et connectée, elle déclenche l’alarme en cas d’intrusion (automatiquement ou manuellement selon les paramètres choisis).

cameras int ext sirene netatmo visiophone classe 300x 960x960

Pack Sécurité : un système connecté complet

Vous souhaitez améliorer la sécurité de votre logement ? Le pack Sécurité contient des produits qui permettent de surveiller efficacement votre logement au quotidien depuis votre smartphone, sur l’App Home + Security :

  • une sirène connectée
  • un visiophone connecté
  • une caméra intérieure connectée
  • une caméra extérieure connectée

Vous surveillez ainsi vous-même votre logement, sans avoir besoin de recourir à une société extérieure ou de souscrire à un abonnement.

famille logo ec 960x960

Faites installer vos produits

Vous souhaitez optimiser la sécurité de votre logement ?

Trouvez un électricien proche de chez vous parmi ceux sélectionnés par Legrand !

Ce professionnel vous conseillera quant aux produits à choisir selon vos besoins, et les installera chez vous !

Questions fréquentes

L’application Home + Security fonctionne également sur tablette. En mode paysage (horizontal), il n’est cependant pas possible d’utiliser la fonction décrocher / raccrocher et de dévérouiller les gâches. Il suffit de replacer la tablette en position verticale pour afficher et utiliser...
En savoir plus
Chaque compte peut gérer jusqu'à 20 logements équipés d'un Classe 300EOS with Netatmo depuis l’application Home + Security.
En savoir plus
Avant d'installer la Caméra lisez bien attentivement le guide de l'utilisateur.Le guide d’utilisation détaillé ainsi qu’une vidéo montrant toutes les étapes de l’installation sont disponibles sur : https://www.netatmo.com/fr-fr/start/presence

La Caméra Extérieure Intelligente peut...
En savoir plus
Oui, vous pouvez consulter le fil d'actualités et les messages vidéo depuis l'application Home + Security.
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
Avec le visiophone Easy kit WiFi with Netatmo, composé d’une platine de rue et d’un poste intérieur, identifiez facilement les visiteurs qui sonnent à votre domicile. Grâce au portier Easy kit, vous pouvez piloter un éclairage extérieur facilement.   Découvrons ensemble...
En savoir plus
Le but d’un objet connecté est double : offrir de nouveaux usages ou améliorer ceux qui existent, et traiter (voire générer) des informations. Ainsi, il est possible de gagner en confort, en ergonomie et en sécurité. Dans le cadre de la maison intelligente, on parle aussi de...
En savoir plus
Vous souhaitez installer une alarme chez vous pour protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée : alarme de 110dB pour faire fuir les intrus sons pré-enregistrés pour simuler une présence   Cette alarme...
En savoir plus
Pour sécuriser votre logement, il vaut mieux privilégier un système de surveillance, plus complet qu’une simple alarme de porte. Il permet de surveiller plusieurs zones de la maison et d’être alerté en cas d’événement suspect.   Legrand propose notamment un Pack Sécurité...
En savoir plus
Pour surveiller et protéger votre logement, choisissez la Caméra Intérieure, une caméra qui permet d’être alerté sur votre smartphone avec l’App Home + Security en cas de détection d’un intrus chez vous. Associez-y la Sirène Intérieure Intelligente et programmez-la afin qu’elle...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message