Quelle alarme choisir pour ma maison ?

Pour surveiller et protéger votre logement, choisissez la Caméra Intérieure, une caméra qui permet d’être alerté sur votre smartphone avec l’App Home + Security en cas de détection d’un intrus chez vous. Associez-y la Sirène Intérieure Intelligente et programmez-la afin qu’elle se déclenche automatiquement en cas d’intrusion. 

La Caméra Extérieure permet aussi une surveillance de l’extérieur de la maison, et fait fuir les intrus avec son alarme et son éclairage intelligent à détection de mouvement intégrés.

camera int bticino smartphone 960x730

Caméra Intérieure

La Caméra Intérieure peut identifier et reconnaître les visages des personnes avec sa fonctionnalité de reconnaissance faciale. Vous pouvez lui indiquer qui sont vos proches afin d’éviter les fausses alertes. Une notification est envoyée sur votre smartphone en temps réel si une personne inconnue est détectée.

Échangez à distance avec les membres du foyer qui sont à la maison, et entendez ce qu’il s’y passe avec le système bi-directionnel intégré.

Et pour pouvoir déclencher une alarme en cas d’intrusion, associez la Caméra Intérieure à la Sirène Intérieure Intelligente et connectée.

sirene interieure intelligente connectee netatmo 960x960

Sirène Intérieure Intelligente

Protégez votre logement des cambriolages avec la Sirène Intérieure Intelligente et connectée qui permet de mettre en fuite les intrus avec son alarme 110dB. Vous pouvez également simuler une présence chez vous en votre absence avec les sons préenregistrés.

Toute tentative de désactivation de l’alarme vous est signalée par notification sur votre smartphone. Vous pouvez paramétrer le déclenchement de la sirène (automatique ou manuel) sur l’App Home + Security.

Cette sirène fonctionne uniquement si elle est associée à la Caméra Intérieure. Si la caméra détecte un intrus, la sirène se déclenche. Pour un bon fonctionnement des produits, la sirène et la caméra doivent être installées sans obstacle qui les sépare, dans la même pièce.

camera connectee ext netatmo blanc 960x750

Caméra extérieure

La Caméra Extérieure détecte les véhicules, les personnes et les animaux, et est capable de les différencier. En cas de détection d’une personne (ou bien d’un véhicule) sur la propriété, une notification est envoyée sur votre smartphone, en temps réel.

Il est également possible d’agir en cas d’intrusion : son alarme intégrée de 105dB peut être déclenchée via l’App Home + Security.

De plus, autre outil de dissuasion, son éclairage intelligent éclaire en cas de détection de mouvements. Son fonctionnement est personnalisable dans l’App. Il peut aussi servir d’éclairage lorsqu’il fait nuit.

cameras int ext sirene netatmo visiophone classe 300x 960x960

Pack Sécurité

Faites installer chez vous un système connecté complet et améliorez la sécurité de votre logement !

Le pack Sécurité contient :

  • le visiophone Classe 300X
  • la Caméra Intérieure
  • la Sirène Intérieure Intelligente
  • la Caméra Extérieure

Avec ce pack, pas besoin de souscrire à un abonnement ou de faire appel à une société extérieure, vous pouvez surveiller votre maison vous-même !

appli hs logos android ios maison moderne maison moderne portier 960x960

Home + Security : une seule application pour la sécurité connectée

Où que vous soyez, l’application Home + Security vous permet de piloter vos équipements de sécurité connectée depuis une seule interface (visiophone Classe 300X, Caméra Intérieure avec Sirène Intérieure Intelligente, Caméra Extérieure, etc.).

Vous pouvez ainsi :

  • surveiller votre maison à distance
  • recevoir des alertes en cas de tentative d’intrusion
  • visionner les images des caméras en temps réel
  • voir qui sonne chez vous et parler à vos visiteurs
famille logo ec 960x960

Installation des produits

Faites installer vos produits de sécurité connectée par un professionnel de l’électricité proche de chez vous.

Trouvez-en un parmi les électriciens sélectionnés par Legrand (Réseau Électriciens Certifiés), et faites-vous conseiller quant aux produits à installer selon vos besoins.

Questions fréquentes

L’application Home + Security fonctionne également sur tablette. En mode paysage (horizontal), il n’est cependant pas possible d’utiliser la fonction décrocher / raccrocher et de dévérouiller les gâches. Il suffit de replacer la tablette en position verticale pour afficher et utiliser...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
Avec le visiophone Easy kit WiFi with Netatmo, composé d’une platine de rue et d’un poste intérieur, identifiez facilement les visiteurs qui sonnent à votre domicile. Grâce au portier Easy kit, vous pouvez piloter un éclairage extérieur facilement.   Découvrons ensemble...
En savoir plus
Le but d’un objet connecté est double : offrir de nouveaux usages ou améliorer ceux qui existent, et traiter (voire générer) des informations. Ainsi, il est possible de gagner en confort, en ergonomie et en sécurité. Dans le cadre de la maison intelligente, on parle aussi de...
En savoir plus
Vous souhaitez installer une alarme chez vous pour protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée : alarme de 110dB pour faire fuir les intrus sons pré-enregistrés pour simuler une présence   Cette alarme...
En savoir plus
Pour sécuriser votre logement, il vaut mieux privilégier un système de surveillance, plus complet qu’une simple alarme de porte. Il permet de surveiller plusieurs zones de la maison et d’être alerté en cas d’événement suspect.   Legrand propose notamment un Pack Sécurité...
En savoir plus
Pour protéger votre domicile des cambriolages, optez pour les solutions de sécurité connectée, pilotables depuis votre smartphone via l’App Home + Security, qui permettent : de surveiller votre logement à distance en temps réel (caméras, visiophone) d’être prévenu en cas...
En savoir plus
Vous souhaitez mieux protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée à associer à la Caméra Intérieure ! Avec ces produits connectés, améliorez la sécurité du logement : possibilité de simuler une présence avec des...
En savoir plus
Pour surveiller votre maison grâce aux caméras connectées, l’application à utiliser est Home + Security, à télécharger gratuitement pour iOS et Android. Home + Security est une application gratuite pour centraliser tous vos équipements de sécurité : alarme, caméras intérieures...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message