Quels interrupteurs et prises choisir pour votre chambre d’enfant ?

Publication le 23 juin 2017 Solutions maison

De la petite enfance à l'adolescence, les enfants jouent, dorment, lisent, travaillent dans leur chambre. Un bon éclairage est indispensable à chaque âge. Pour régler l’intensité lumineuse, il existe des variateurs. Les interrupteurs à voyant ou à couronne lumineuse sont bien pratiques pour le soir et la nuit, pour se repérer rapidement.
Découvrez toutes nos solutions astucieuses qui feront de la chambre de votre enfant un petit nid douillet…

pere fille canape film 700x700

Choisissez la bonne intensité lumineuse

Un plafonnier pour éclairer la table à langer ou un tapis de jeux, une veilleuse pour chasser les cauchemars, une lampe de chevet pour l'histoire du soir, une lampe de bureau pour les devoirs... Quel que soit le luminaire, choisissez des ampoules suffisamment puissantes (200 à 300 lux) sans être aveuglantes, fluocompactes ou TBT (Très Basse Tension).

bebe berceau lumiere 700x700

Un éclairage variable pour les bébés

Dans la nouvelle chambre de bébé, rien n'est agressif : ni les matières, ni les couleurs, et bien sûr la lumière elle-même s'adoucit. Grâce à l'interrupteur variateur de Legrand, l'éclairage est suffisamment puissant à l'heure du change et s'assombrit le soir pour indiquer au bébé qu'il est temps de s'endormir.

prise surface celiane noir 700x700

Des prises de courant simple, économique et sûre

Quand l'enfant commence à se déplacer à quatre pattes, il est conseillé de choisir des prises électriques pourvues d'éclips qui empêchent votre bambin de mettre les doigts dans la prise et évitent tout risque d’électrocution.

La nuit, une veilleuse ou un interrupteur à voyant permettent de jeter un œil rapide sans être obligé d'allumer la lumière. Et si votre enfant pleure subitement au milieu de la nuit, l'interrupteur à couronne lumineuse placé dans le couloir permet d'allumer la lumière très rapidement sans tâtonner dans le noir.

peluches lit 700x700 4

De la maternelle au collège, l'éclairage grandit avec l'enfant

Des puzzles de princesses ou des briques de construction tapissent le sol de la chambre des enfants : plus que jamais, l'intensité lumineuse disponible est essentielle. Le rituel du soir, toujours très apprécié, peut s'organiser en deux temps : après l'histoire du soir, la lampe de chevet peut rester allumée encore quelques instants ; elle s'éteindra automatiquement grâce à l'interrupteur avec programmateur.
Et comme les enfants même "grands" ont peur dans le noir, vous pouvez opter soit pour l'interrupteur avec couronne lumineuse, soit pour la veilleuse crépusculaire qui s'allume dès que la luminosité décline.

double prise 2pt usb 700x700

Double chargeur USB pour recharger smartphone et tablette

Le temps consacré aux devoirs s'allonge et le choix du luminaire devient crucial. La lampe de bureau doit être "stylée" pour leur plaire, mais surtout bien éclairer. Positionnez-la du côté opposé à la main avec laquelle votre ado écrit, et à 40 cm au-dessus du plan de travail. N'hésitez pas à investir dans une  double prise composée d’une prise de courant classique pour la lampe et d’une double entrée USB bien utile pour recharger le smartphone, la tablette et autres objets connectés de votre ado « digital native ».

entree detecteur celiane blanc 700x700

Un interrupteur qui éteint la lumière tout seul : magique et économique !

De même, pour éviter frictions et gaspillages, optez pour un interrupteur à extinction automatique Céliane Intuition : celui-ci détecte le départ de votre enfant de sa chambre et éteint la lumière automatiquement au bout de quelques minutes d’inactivité. Fini les lampes qui restent allumées toute la journée !
Vous pouvez également rajouter un interrupteur va-et-vient qui permet d'éteindre toutes les lampes d'un seul geste. Optez pour la version sans fil,  facile à installer, pas besoin de passer de fils…