Je ne parviens pas à installer la Caméra Extérieure Intelligente

Si vous ne parvenez pas à connecter la Caméra Extérieure Intelligente, suivez les étapes suivantes :

Redémarrez votre routeur et votre smartphone. Redémarrez la Caméra (depuis le disjoncteur). Le projecteur devrait s'allumer pendant quelques secondes. Si le projecteur ne s'allume pas du tout, contactez un professionnel de l'électricité. Si le projecteur reste allumé, changez la carte SD de la Caméra. Ouvrez l'application Home + Security et, dans les paramètres, choisissez « Installer de nouveaux produits ». Suivez les instructions.

Remarque : Si votre Caméra ne détecte pas le QR code, faites varier la distance entre le code et l'objectif, et veillez à ce que le code soit bien éclairé (ne le faites pas de nuit, par exemple). Une fois le code détecté, la LED de la Caméra va se mettre à clignoter de manière régulière.


Si vous utilisez un appareil sous iOS, assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau 2,4 GHz. La Caméra n'est pas compatible avec les réseaux 5 GHz.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message