Dans des zones de passage
Il est recommandé d’installer les détecteurs de mouvement uniquement dans des zones de passage, comme une entrée, un escalier, un couloir, une allée de jardin, un garage, etc. Évitez de les poser dans des zones où les personnes restent immobiles longtemps, comme une chambre, un bureau, un local technique, etc.

À la bonne hauteur : 1,20m ou 2,50m
Le détecteur de mouvement doit être placé à une hauteur d’1,20m s’il comporte un interrupteur manuel ou à 2,50m du sol s’il n’a pas d’interrupteur. Réglez ensuite la portée du détecteur, de 2m à 8m selon les modèles, pour qu’il couvre bien la zone à surveiller, et pas plus. Si vous le posez dans une salle de bain, placez-le dans la zone « hors volume » pour éviter les projections d’eau.
Tutoriel
Vidéo

Faire installer un détecteur de mouvement
Faites poser votre détecteur de mouvement par un professionnel près de chez vous. Trouvez un électricien certifié par Legrand sur le site dédié.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.