Quel est le meilleur détecteur de mouvement ?

Tout dépend de vos besoins et de vos critères de choix. S’il ne fallait en choisir qu’un, nous vous recommandons le plus universel des détecteurs de mouvement Legrand : le détecteur mural 3 fils avec neutre. C’est le détecteur infrarouge compatible avec le plus de sources lumineuses différentes. 

legrand entree detecteur

Détecteur mural Céliane 3 fils avec neutre

Prenons l’exemple du détecteur mural Céliane 3 fils avec neutre. Ce détecteur est compatible avec toutes les lampes du marché. Il accepte un large panel de puissance par types d’éclairage.

  • LED, CFL : 500W max
  • halogène, incandescent : 2000W max
  • tube fluo : 1000VA  max
schema reglage 450x450

Comporte plusieurs réglages de détection

De plus, ce détecteur de mouvement universel propose plusieurs réglages pour s’adapter à de nombreux usages.

  • distance de détection : de 2m à 8m
  • temporisation : de 5 secondes à 30 minutes
  • luminosité : de 5 lux à 1275lux
  • fonctionnement : avec ou sans dérogation manuelle
detecteurs celiane mosaic dooxie 700x700 1

Disponible dans plusieurs gammes Legrand

Ce détecteur mural 3 fils est disponible dans toutes les gammes Legrand : Céliane, Mosaic, dooxie et Plexo. Il présente toujours les mêmes caractéristiques techniques. Donc à vous de choisir le produit qui se coordonne le mieux avec votre style de décoration ou les interrupteurs et prises déjà installés.

famille logo ec 700x700 53

Faire installer un détecteur mural

Les détecteurs Legrand 3 fils sont des produits réservés aux professionnels. Demandez à un électricien de vous les installer ! Vous trouverez un professionnel certifié par Legrand sur notre site dédié.

Questions fréquentes

Les détecteurs de mouvement Legrand utilisent la technologie infrarouge (IR). Lorsqu’une personne passe devant le faisceau infrarouge dans sa zone de surveillance, le capteur déclenche alors l’éclairage (ou un autre système). Le capteur de mouvement permet donc d’allumer et...
En savoir plus
Vous souhaitez faire des économies d’énergie ? Vous en avez assez que vos enfants oublient d’éteindre la lumière de certaines pièces de la maison (couloir, toilettes, salle de bain, etc.) ? Vous aimeriez que l’éclairage s’allume automatiquement lorsque vous rentrez dans la pièce ?...
En savoir plus
Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible...
En savoir plus
Une applique murale avec interrupteur intégré se distingue des autres luminaires. Elle ne se commande pas depuis un interrupteur placé à l’entrée de la pièce, et ne possède pas non plus de câble doté d’un interrupteur branché sur une prise secteur. L’applique murale se raccorde...
En savoir plus
Un détecteur de mouvement sert à allumer un éclairage (ou un autre dispositif) quand une personne passe devant son champ de surveillance. Il faut donc optimiser son placement pour que l’éclairage ne s’allume pas inutilement, mais bien quand la personne en a besoin. Voici quelques...
En savoir plus
Pour que la lampe liée au détecteur de mouvement reste allumée, vous avez 2 solutions : installer un détecteur avec dérogation manuelle pour pouvoir l’utiliser en marche forcée augmenter la temporisation pour que la lampe reste allumée plus longtemps. Nous allons voir ces...
En savoir plus
Les détecteurs permettant l'allumage et l'extinction automatique des lumières ont une portée comprise entre 2m et 8m maximum. Cela dépend bien sûr des modèles. Ils sont disponibles dans toute gamme Céliane, Mosaic et dooxie, Plexo, etc.
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message