Comment faire pour qu'un détecteur de mouvement reste allumé ?

Pour que la lampe liée au détecteur de mouvement reste allumée, vous avez 2 solutions :

  • installer un détecteur avec dérogation manuelle pour pouvoir l’utiliser en marche forcée
  • augmenter la temporisation pour que la lampe reste allumée plus longtemps.

Nous allons voir ces deux options de façon plus détaillée.

interrupteur mural derogation

Activer la dérogation manuelle du détecteur

La fonction dérogation manuelle permet de quitter le mode automatique pour passer le détecteur de mouvement en mode manuel ou marche forcée. La lampe reste donc allumée tant que vous ne revenez pas au mode auto. Si le détecteur comporte une dérogation manuelle, il suffit de pousser le bouton-poussoir en face avant pour l’activer. Ce fonctionnement manuel est disponible dans toutes nos gammes d'interrupteurs.

legrand detectectuer celiane

Augmenter la temporisation du détecteur

L’autre solution consiste à augmenter la durée de temporisation au maximum en poussant le bouton de dérogation sur OFF à l'arrière du produit. L’éclairage reste ainsi allumé plus longtemps en mode automatique. De nombreux détecteurs muraux Legrand proposent ce réglage. 

famille logo ec 700x700 53

Faire installer un détecteur de mouvement

Faites poser votre éclairage à détecteur de mouvement, avec ou sans dérogation manuelle, par un électricien certifié par Legrand. Rendez-vous sur notre site dédié pour localiser un professionnel proche de chez vous.

Questions fréquentes

Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible...
En savoir plus
Vous souhaitez faire des économies d’énergie ? Vous en avez assez que vos enfants oublient d’éteindre la lumière de certaines pièces de la maison (couloir, toilettes, salle de bain, etc.) ? Vous aimeriez que l’éclairage s’allume automatiquement lorsque vous rentrez dans la pièce ?...
En savoir plus
Les détecteurs de mouvement Legrand utilisent la technologie infrarouge (IR). Lorsqu’une personne passe devant le faisceau infrarouge dans sa zone de surveillance, le capteur déclenche alors l’éclairage (ou un autre système). Le capteur de mouvement permet donc d’allumer et...
En savoir plus
Il y a 2 causes possibles si la lampe de détecteur de mouvement reste allumée. Soit le capteur détecte une présence, soit la fonction dérogation est activée. Nous allons voir comment procéder pour régler le problème dans chacun de ces deux cas.
En savoir plus
Tout dépend de vos besoins et de vos critères de choix. S’il ne fallait en choisir qu’un, nous vous recommandons le plus universel des détecteurs de mouvement Legrand : le détecteur mural 3 fils avec neutre. C’est le détecteur infrarouge compatible avec le plus de sources lumineuses...
En savoir plus
Les détecteurs permettant l'allumage et l'extinction automatique des lumières ont une portée comprise entre 2m et 8m maximum. Cela dépend bien sûr des modèles. Ils sont disponibles dans toute gamme Céliane, Mosaic et dooxie, Plexo, etc.
En savoir plus
Un détecteur de mouvement sert à allumer un éclairage (ou un autre dispositif) quand une personne passe devant son champ de surveillance. Il faut donc optimiser son placement pour que l’éclairage ne s’allume pas inutilement, mais bien quand la personne en a besoin. Voici quelques...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message