Où se trouve le code d'association HomeKit de la Caméra Intérieure Intelligente ?

La Caméra était déjà HomeKit quand vous l'avez acheté
Le code de configuration de HomeKit est disponible :


Sur une carte à l'intérieur de l'emballage.
Sur le produit, à l'arrière, sous le port Ethernet.

La Caméra n'était pas HomeKit quand vous l'avez acheté
Vous devez activer HomeKit sur votre Caméra.


Pour activer HomeKit sur votre Caméra, rendez-vous dans le menu des paramètres, puis dans « Gérer ma maison », puis choisissez la pièce dans laquelle est activée la Caméra, cliquez sur la Caméra, faites défiler et cliquez sur « Configurer » dans la section « Siri et Apple HomeKit ». Suivez ensuite les instructions de l’application Home + Security.


Une fois activé, le code d'installation HomeKit se trouve dans votre album photo. Il a été sauvegardé dans votre pellicule lorsque vous avez activé HomeKit pour cette Caméra. Nous vous recommandons d'imprimer ce code et de le conserver dans un endroit sûr.


Si vous ne trouvez pas l'image contenant le code, réinitialisez votre Caméra pour activer HomeKit lors de la réinstallation de la Caméra.


Remarque : réinitialiser la Caméra supprime toutes les données et la configuration de votre Caméra, dont la carte SD, qui sera formatée.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message