Que se passe-t-il si je dois passer du mode chauffage au mode climatisation dans Home + Control ?

Vous pouvez vous rendre dans la section Programmation du chauffage de Home + Control et sélectionner le programme de chauffage ou de refroidissement

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message