Qu'est-ce qu'une notification intelligente ?

Vous recevez une notification intelligente sur votre téléphone lorsque l'un des 4 événements suivants se produit : un appareil spécifique a été allumé ou éteint pendant une durée donnée, un appareil spécifique atteint un seuil de consommation d'énergie pendant un temps donné, un volet roulant spécifique est déplacé vers le haut ou vers le bas.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message