Y a-t-il une limite au nombre de comptes qui peuvent être connectés à la même installation en même temps ?

MYHOMEServer1 peut gérer un maximum de 20 utilisateurs simultanément.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message