Solutions maison
voir vidéo ▶Brancher ses équipements numériques, c'est facile avec Legrand
Cadeau ! Un magnifique équipement numérique est arrivé chez vous : TV, box, PC, imprimante, tablette numérique, ou home-cinéma… Comment en profiter au mieux, dans l'une ou l'autre des pièces de la maison ? La solution universelle s'appelle RJ 45 + chargeur USB et elle va vous simplifier la vie !
C'est devenu une habitude : les nouveaux équipements numériques sont de plus en plus nombreux aux pieds de nos sapins de Noël. Ils viennent apporter beaucoup de plaisir aux membres de la famille… à condition de les brancher correctement ! Jusqu'à présent, les fabricants n'avaient pas suffisamment simplifié et standardisé les câbles et autres connecteurs. Résultat : des câbles qui traînent un peu partout, des salons surchargés d'équipements numériques divers, et des pièces où "ça ne marche pas". Pourtant, chacun aimerait utiliser son équipement dans sa chambre ou dans n'importe quelle autre pièce de la maison, sans restrictions, et sans créer de conflits familiaux.
Où allez-vous installer votre nouvel équipement ? Êtes-vous obligé de le placer à proximité de la box ou de la TV familiale ? Sera-t-il placé dans la chambre de son propriétaire, ou celui-ci sera-t-il obligé de venir l'utiliser dans le salon ? Est-ce que le signal Wi-Fi sera suffisamment puissant dans les pièces éloignées de la box ? Vos câbles sont-ils assez longs et disposez-vous des bons connecteurs ? Vos équipements vont-ils réussir à se "parler" sans vous obliger à plonger dans des documentations techniques ?
Bien souvent, on se sent un peu perdu face à de tels choix techniques. Et on finit par renoncer à la liberté d'installer son équipement là où on le voudrait vraiment…
Ne cédez pas à la fatalité numérique ! Au contraire, c'est le moment de contre-attaquer et d'imaginer, en famille, comment redistribuer les flux numériques dans la maison. Plutôt que de subir, imaginez les solutions idéales et créez votre plan d'ensemble (par exemple, dans cette chambre, il faudrait placer le PC sur le bureau et le raccorder à Internet).
Votre plan idéal suppose probablement d'installer des câbles un peu partout, certains faisant plusieurs mètres de longueur, ce qui serait franchement invivable. Heureusement, la solution universelle existe - c'est la fameuse prise RJ 45 multimédia - que vous voyez ici en photo, à côté d'une prise de courant.
Quoi de plus simple ? Sur le mur une prise de courant et, juste à côté, une prise RJ 45 pour raccorder vos équipements numériques. Ces nouvelles doubles prises, appelées "prise de courant" et "RJ 45 multimédia" sont devenues obligatoires dans les nouvelles habitations.
En fait, cette prise vous est déjà familière : on l'appelle souvent "prise Ethernet", et il y en a probablement une ou plusieurs sur votre box, sur votre ordinateur, sur votre imprimante, sur votre TV, ou sur votre console de jeu. La prise RJ 45 multimédia s'est enfin imposée comme un véritable standard, et c'est tant mieux.
Ces nouvelles prises murales RJ 45 sont LA solution, et leur installation est même devenue obligatoire dans toutes nos nouvelles habitations. Si vous refaites actuellement votre installation électrique, votre électricien va vous en installer plusieurs : présentez-lui votre plan d'aménagement numérique idéal.
Vous pouvez aussi aménager votre installation électrique existante, afin d'installer des prises murales RJ 45 là où vous en avez besoin. Chez Legrand, vous trouverez de nombreuses prises qui correspondent à ce besoin et à vos goûts, comme celles de la collection Céliane. Ensuite, les câbles de liaison numérique adéquats seront connectés aux prises murales et glissés dans les plinthes électriques (existantes ou posées à cette occasion). Fini les longs câbles disgracieux !
Grâce au configurateur www.mon-interrupteur.fr, vous avez la possibilité de choisir la gamme, le nombre de prises et les fonctionnalités. Résultat garanti en quelques clics !
Configurer
N'hésitez pas à consulter votre électricien, il vous recommandera peut-être de compléter votre équipement par l'installation d'un boîtier multimédia performant, parmi les suivants :
Vous êtes bricoleur ? Sachez que vous pouvez câbler vous-même en quelques étapes une prise RJ 45, reliée au coffret de communication. Pour vous accompagner, Legrand vous propose un tutoriel vidéo.
Tous les modèles vus ci-dessus sont compatibles avec votre box (câble, ADSL ou satellite) et vous permettront d'en obtenir la qualité maximale, dans toutes les pièces voulues.
Les incidents techniques et les câbles emmêlés ne viendront plus gâcher votre plaisir : la « guerre familiale » du numérique n'aura pas lieu !
Vidéo tuto