Comment recharger sa voiture électrique de fonction chez soi sans surcoût ?

La recharge à domicile est une solution pratique pour les conducteurs de véhicules électriques de fonction. Elle permet de recharger son véhicule pendant la nuit, directement depuis son domicile. Mais une question se pose souvent : comment éviter que le coût de l'électricité ne reste à la charge du salarié ?

Voici ce qu’il faut savoir pour équiper son logement et recharger son véhicule en toute sérénité.

greenup960x960 2

Qui paie la recharge à domicile ? 

Dans la plupart des cas, les frais d'électricité liés à la recharge du véhicule de fonction sont pris en charge par l'employeur.

Le remboursement peut être effectué sur la base de la consommation réelle du véhicule ou sous la forme d'un forfait défini par l'entreprise.

Pour bénéficier de ce remboursement, certaines conditions doivent toutefois être remplies. Voyons lesquelles !

Mesurer pour être remboursé 

Pour rembourser les frais de recharge, l'entreprise doit pouvoir connaître la quantité d'électricité utilisée par le véhicule. Il est donc important de disposer d'une solution permettant de mesurer précisément les consommations liées à la recharge, comme une borne de recharge ou un compteur dédié.

Les données collectées peuvent ensuite être utilisées dans le cadre du dispositif de remboursement mis en place par l'employeur. Ainsi, les dépenses de recharge sont prises en charge de manière simple, transparente et sans surcoût pour le salarié.

960 x 960 5

Installer une borne de recharge

Au-delà du confort d'utilisation, une borne de recharge permet de suivre précisément les consommations liées au véhicule. Elle facilite ainsi la gestion et le remboursement des frais de recharge tout en garantissant une recharge sécurisée et adaptée aux besoins du véhicule électrique.

Selon les modalités définies par l'entreprise, la borne peut être financée ou mise à disposition par l'employeur, ou installée directement par le salarié.

Pour garantir une installation conforme et sécurisée, il est recommandé de faire appel à un professionnel qualifié.

Tutoriel

Explorez le logiciel par module

Questions fréquentes

Oui, sur le même compte vous pouvez enregistrer plusieurs bornes et ainsi les commander depuis la même application
En savoir plus
Il n'existe pas de processus d'invitation. Tous les utilisateurs d'une même borne utilisent le même compte Eliot : même adresse email et même mot de passe.​
En savoir plus
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message