Composition du kit
Le portier visiophone Easykit Plus comporte :
- 1 platine de rue (antivandale, avec caméra, protection pluie)
- 1 écran intérieur 7" couleurs (noir, effet miroir)
- 1 alimentation secteur (à brancher sur une prise de courant)

Fonctionnalités
L'écran intérieur vous permet de bénéficier de nombreuses fonctionnalités pour :
- ouvrir votre portillon
- parler à vos visiteurs (liaison interphone)
- gérer la caméra (marche/arrêt)
- ouvrir votre portail
- allumer/éteindre un éclairage extérieur

Matériel utilisé
L'installation du portier visiophone Easykit Plus nécessite :
- du câble téléphone (2 fils)
- un tournevis cruciforme ou plat
- une pince coupante
- une pince à dénuder
- une perceuse
- un niveau à bulle
Étape 1 : Installation de la platine de rue du portier visiophone Easykit Plus
La première étape consiste à fixer la platine de rue.

Débuter l'installation
- tirez le câble téléphone entre le portillon et la maison (dans le cas d'une sonnette existante, vous pouvez réutiliser les fils)
- prévoyez l'usage d'une gaine afin de protéger le câble
- avec un niveau à bulle, repérez la position des vis et percez
- fixez le socle de la platine au mur (vis et chevilles fournies)

Effectuer le raccordement des fils au bornier
- ôtez le bornier de la platine de rue
- réalisez le raccordement des fils sur 2 bornes
Il est possible de commander l'ouverture du portillon ou du portail depuis votre poste intérieur : depuis ce bornier, raccordez une gâche électrique (Borne G+ et G-).
- remettez le bornier à son emplacement initial, puis insérez la platine sur son socle
- insérez une étiquette comportant votre nom avant d'emboîter le poussoir sur la platine
Antivandale, votre platine est aussi protégée contre la pluie.
Étape 2 : Installation de l'écran intérieur du portier visiophone Easykit Plus
Passez ensuite à la fixation de l’écran intérieur.

Préparer l’installation
- effectuez les repérages du positionnement des vis avec un niveau à bulle
- accrochez le support au mur avec les chevilles et vis fournies avec le produit

Raccorder le bornier
- ôtez le bornier de votre poste intérieur
- effectuez le raccordement des 2 fils sur les bornes repérées (D1 et D2)
2 écrans supplémentaires maximum peuvent également être raccordés à ce bornier.
- effectuez le raccordement des 2 fils vers le deuxième écran (bornes repérées R1 et R2) avant de remettre le bornier en place

Finalisation de l’installation
- branchez le cordon d'alimentation à l'écran intérieur
- accrochez l'écran à son support dédié
- branchez l'alimentation à une prise de courant
Questions fréquentes
Il existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail
Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du...
En savoir plus Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone.
Le portier visiophone Easy Kit Wi-Fi with Netatmo de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin).
En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus Vous souhaitez installer ou faire installer le meilleur interphone vidéo ou visiophone connecté dans votre maison ?
Assurez ainsi la surveillance de votre logement et de vos visiteurs et garantissez votre sécurité !
Suivez nos conseils, et choisissez le meilleur portier vidéo...
En savoir plus Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus Voici les étapes pour brancher un portier visiophone sur un portail électrique automatique. Avant tout, vérifiez que le portail est motorisé (pas seulement une gâche) et que l’automatisme possède une entrée « contact sec » (voir la notice). De plus, prévoyez un câble téléphonique...
En savoir plus