Combien de rangées prévoir pour un tableau électrique ?

Pour dimensionner un tableau électrique Legrand, prévoyez le nombre de rangées selon la surface du logement, puis comptez les modules nécessaires en gardant une réserve imposée par la norme NF C 15-100. Commencez par distinguer le module et la rangée : 1 module = 17,5 mm de largeur sur une rangée ; 1 rangée = un “étage” recevant les appareillages. Puis suivez les étapes suivantes :

  • estimer l’encombrement :
    • 1 module : disjoncteur, contacteur, télérupteur
    • 2 modules : interrupteur différentiel, parafoudre
    • 3 à 4 modules : horloge, transformateur
  • choisir le nombre de rangées :
    • <35 m² = 2 rangées
    • 35–100 m² = 3 rangées
    • >100 m² = 4 rangées et plus
  • vérifier la capacité par rangée (souvent 13 à 18 modules selon coffret)
  • laisser au moins 20% de modules libres (minimum 6 en logement collectif)
  • extension possible via un coffret additionnel 1 rangée (chambre, cuisine, cellier)

Apprendre à distinguer rangée et module

Tous les tableaux électriques comportent des rangées et des modules. Mais quelle est exactement la différence entre ces deux éléments ? Comment sont-ils imbriqués ?

Le module

Le module correspond à une place sur la rangée. Cette place correspond à l’encombrement de l’appareillage que vous souhaitez brancher, celui-ci pouvant couvrir un ou plusieurs modules. Il s’agit donc de la taille des équipements, un module occupant par convention 17,5mm de largeur.

tableau equipe t4 zoom disjoncteur 700x700

La rangée

La rangée est une sorte « d’étage » dans le tableau électrique, permettant de placer les appareillages modulaires. C’est là que vous installez vos équipements (interrupteurs différentiels, disjoncteurs…) en fonction du nombre de modules disponibles et de l’encombrement de chaque élément.

tableau equipe t4 zoom rangee 700x700

L'encombrement

encombrement appareillage 1222x569

L’encombrement est fonction du type d’appareillage :

Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas placer plus d’un certain nombre d’éléments sur chaque rangée, en fonction de leur encombrement. Les tableaux électriques à équiper proposent entre 13 et 18 modules (selon la taille du logement et l’emplacement du coffret), le second étant plus large que le premier.

La surface du logement

choix tableaux equipes 1222x569

Tout dépend de la surface de votre logement et de vos besoins en énergie. Les tableaux de répartition comportent entre 2 et 6 rangées, à choisir de la façon suivante :

  • si votre logement fait moins de 35 m2 (T1 ou T2) : un tableau avec deux rangées ;
  • si votre logement fait entre 35 et 100 m2 (T2 à T4) : un tableau avec trois rangées ;
  • si votre logement fait plus de 100 m2 (T5 et supérieur) : un tableau avec quatre rangées et plus.

En cas d’extension de votre installation électrique, vous pourrez ensuite opter pour un coffret d’une seule rangée, par exemple pour une chambre, une cuisine ou un cellier. En tout état de cause, il s’agit donc de bien prendre en compte vos besoins électriques et le nombre de circuits.

Attention : la norme NF C 15-100 impose de conserver un certain nombre de modules libres au sein de votre tableau électrique, en prévision des équipements futurs. Vous devez laisser au moins 20 % de modules disponibles sur votre tableau (au minimum 6 modules pour un logement collectif).

tableau equipe t4 700x700

Choisir votre équipement électrique

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre équipement : pour cela, consultez notre guide de choix consacré aux tableaux électriques !

Questions fréquentes

Choisissez vos interrupteurs différentiels pour protéger les occupants du logement contre les risques électriques : type AC pour circuits classiques type A pour circuits avec électronique (plaques de cuisson, lave-linge, etc.) type F (ancien HPI) pour équipements sensibles avec...
En savoir plus
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à 2 types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous...
En savoir plus
Dans une installation électrique, tout commence par le tableau de répartition. Celui qu’on appelle communément tableau électrique ou tableau de protection joue un rôle essentiel, puisqu’il centralise tous les circuits du logement. On considère souvent qu’il s’agit du cerveau de...
En savoir plus
Pour savoir combien coûte un tableau électrique, deux critères sont à prendre en compte. D’une part, vous devez considérer le choix du tableau de répartition lui-même. D’autre part, il faut compter dans votre budget tous les modules de protection qui vont composer ce tableau. Entrons...
En savoir plus
Pour dimensionner un tableau électrique Legrand, prévoyez le nombre de rangées selon la surface du logement, puis comptez les modules nécessaires en gardant une réserve imposée par la norme NF C 15-100. Commencez par distinguer le module et la rangée : 1 module = 17,5 mm de largeur sur...
En savoir plus
Le tableau électrique est composé : de rails métalliques, borniers de raccordement, bornier de terre d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs divisionnaires installés sur une ou plusieurs rangées Les interrupteurs différentiels 30 mA protègent les personnes contre...
En savoir plus
Voici les règles, fixées par la norme NF C 15-100, pour positionner correctement le tableau électrique de votre logement : Hauteur pour la manette du disjoncteur d’abonné (coupure d’urgence) : entre 0,90 m et 1,80 m du sol Hauteur des manettes des disjoncteurs divisionnaires :...
En savoir plus
Considéré comme le cerveau de l’installation, le tableau électrique est régi par la seule norme qui vaut pour toutes les installations électriques basse tension (notamment résidentielles) : la norme N FC 15-100.
En savoir plus
La norme NF C 15-100 ! La norme applicable aux tableaux électriques résidentiels est la NF C 15-100. Elle vous donnera toutes les préconisations concernant : l'emplacement du tableau électrique la hauteur d’accès aux manettes des appareils modulaires (disjoncteur d'abonné,...
En savoir plus
Legrand vous propose deux options : un tableau électrique à équiper entièrement ou un tableau électrique comportant déjà des dispositifs de protection (pré-équipé).   Le tableau électrique est le centre névralgique de votre installation, il est donc important de le choisir avec...
En savoir plus

En bref

Imaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette configuration.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message