Qu'est-ce qu'un disjoncteur de branchement et où se trouve-t-il ?

Le disjoncteur de branchement (ou encore disjoncteur d’abonné ou disjoncteur général) est placé en amont du tableau électrique, dans la GTL (Gaine Technique Logement).

  • Rôles :
    • couper en cas de surcharge/court-circuit
    • protégrer les personnes : protection différentielle (500 mA)
    • limiter la puissance consommée selon l’abonnement
    • couper manuellement l'alimentation

À compléter par des différentiels 30 mA (voire 10 mA) en aval

  • Localisation : dans la GTL ; possible en limite de propriété, si la distance est supérieure à 30m (avec parfois un second disjoncteur dans le logement)
  • Manipulation : le raccordement, le réglage et le plombage sont réservés au fournisseur (frontière NF C 14-100 amont / NF C 15-100 aval)

Qu’est-ce qu’un disjoncteur de branchement ?

disjoncteur branchement femme 1222x569

Dans une installation électrique domestique, le disjoncteur de branchement a de nombreuses attributions. Il permet en effet :

  • de couper l’ensemble de l’installation en cas de surcharge ou de court-circuit 
  • de protéger les personnes contre les risques d’électrisation, il est doté d’une fonction différentielle pour surveiller les défauts d’isolement (comme un interrupteur ou un disjoncteur différentiel)
  • de limiter la puissance consommée dans l’ensemble du logement en fonction du contrat que vous avez souscrit avec votre fournisseur, grâce à un dispositif de réglable du calibre 
  • de couper l’alimentation générale de façon manuelle en cas de besoin

Le disjoncteur de branchement est donc indispensable dans un foyer. Mais il n’est pas tout seul : étant d’une sensibilité élevée (500 mA), il doit être secondé par des dispositifs différentiels à haute sensibilité (30 mA, voire 10 mA dans certains cas) plus appropriés pour protéger les occupants du logement.

Où se trouve le disjoncteur de branchement ?

gtl disjoncteur abonne linky zoom legende 1222x569

Le disjoncteur de branchement est situé sur un espace appelé « gaine technique du logement ». Il est placé en amont du tableau électrique qui réunit l’ensemble des circuits et des dispositifs différentiels de protection. Il peut aussi être situé dans un coffret en limite de propriété, si la longueur entre la maison et l’accès EDF dépasse les 30 mètres (dans ce cas, un deuxième disjoncteur peut être situé dans l'habitation).

Les particularités du disjoncteur de branchement

disjoncteur abonne linky legendes 1222x569

Parce qu’il arrive en tête d’installation, le disjoncteur de branchement revêt de nombreuses particularités soulignées plus haut. Mais il en est une autre que vous devez prendre en compte : cet appareillage est réservé aux professionnels.

En effet, le disjoncteur d’abonné ne doit pas être manipulé par des particuliers. Seul votre fournisseur d’énergie est légitime pour ce qui est de le raccorder, le régler et le plomber (opération qui consiste à limiter la puissance maximale admise, généralement entre 15 A et 60 A), voire même de le déplacer.

De ce fait, le disjoncteur de branchement marque la frontière entre les deux parties de l’installation électrique : en amont, celle qui est prise en charge par le fournisseur ; en aval, celle qui peut être manipulée par les électriciens professionnels et les particuliers (l’installation intérieure).

  • L’amont est régi par la norme N FC 14-100 - territoire d’Enedis -
  • tandis que l’aval répond aux préconisations de la norme NF C 15-100 ; Ce point de séparation est aussi nommé « point de livraison » (PDL)
composition gtl legendes 700x700

Composition d'une GTL

La GTL se compose en tout de trois éléments : le disjoncteur d’abonné, le tableau électrique et le coffret de communication. Ce dernier rassemble les équipements relatifs à la communication dans le logement (les prises RJ 45, les répartiteurs TV et téléphone, le branchement de fibre optique, etc.).

disjoncteur branchement erdf 700x700

Choix du disjoncteur de branchement

Choisissez disjoncteur de branchement, tableau électrique et dispositifs de protection en consultant notre guide dédié.

Questions fréquentes

Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de câblage), il faut avoir quelques notions en électricité (symboles des éléments du schéma) et connaître les différentes fonctions et utilisations de chaque appareil à utiliser (points lumineux, prises de courant avec terre,...
En savoir plus
Pour protéger une prise électrique étanche extérieure, vous devez la raccorder à un disjoncteur 16A P+N classique C16 avec raccordement par bornes automatiques au tableau électrique.
En savoir plus
La section de câble d’alimentation du tableau électrique est souvent définie en fonction de la puissance du compteur électrique (3, 6, 9, 12 ou 18kVA). En général, la section de câble standard pour un tableau électrique est 16mm2. Cette partie de l’installation étant réglementée,...
En savoir plus
La section du câble entre le compteur et le tableau électrique principal va dépendre :  de la puissance délivrée par le compteur et de la longueur du raccordement Par exemple, pour un compteur qui délivre 9kW et se trouve à moins de 30m du disjoncteur, ce câble en cuivre de...
En savoir plus
8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Installer un interrupteur sans fils en 4 étapes :  couper le courant au disjoncteur du tableau électrique brancher le micromodule au niveau du luminaire (boîtier DCL/boîte de dérivation) en suivant la notice fixer la commande où souhaité (vis/adhésif) ou la poser sur un meuble...
En savoir plus
Pour brancher un interrupteur Legrand, consultez le tutoriel vidéo ou suivez les étapes suivantes : dénudez les fils reliez le fil de phase sur la borne L reliez le fil de retour lampe sur la borne 1 (voir schéma ci-dessous) fixez le mécanisme dans la boîte d’encastrement...
En savoir plus
Un circuit va-et-vient sert à commander un point lumineux depuis 2 endroits (voire plus), pas à brancher directement une prise classique. Voici donc les étapes d'installation d’un va-et-vient : couper l’alimentation au tableau électrique relier les 2 interrupteurs avec des fils...
En savoir plus
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis...
En savoir plus

En bref

Le disjoncteur de branchement est l’autre nom donné au disjoncteur d’abonné, ou disjoncteur général. Il vient se placer en amont du tableau électrique et endosse plusieurs rôles, dont celui de dispositif de protection pour l’ensemble de l’installation électrique.

Le disjoncteur de branchement vient se placer sur la gaine technique du logement (GTL), en amont du tableau électrique. On l’appelle aussi disjoncteur d’abonné, parce qu’il permet de limiter/sectionner l’ensemble de l’installation en lien avec l'abonnement contracté auprès du fournisseur d'énergie. 

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message