Prérequis et démarrage
La borne de recharge doit être connectée à internet soit par Wi-Fi, soit par câble Ethernet.
Si vous n’avez pas d’installation connectée Legrand, cliquez sur « Commencer la configuration ».
Si vous avez déjà une installation connectée Legrand, cliquez sur les paramètres puis « Ajout de produit » et sélectionnez ensuite la marque Legrand, puis le produit.
Télécharger l’app sur l’App Store Télécharger l’app sur le Google Play Store

Étape 1 : configurer la borne de recharge Green’UP HOME dans l’application
Maintenant, il vous faut suivre les étapes de configuration de la borne de recharge :
Tout d’abord, fermez le circuit de la borne de recharge en plaçant la commande du disjoncteur sur OFF. Cette manette est disponible sous la plaque de finition ou dans le tableau électrique.
Attendez que le voyant de la borne de recharge s’éteigne. Cela peut prendre environ 2 minutes.
Veillez à ce que la lumière soit bien éteinte avant de continuer, puis rallumez la tension de la borne. Le voyant de la borne s’allume en vert pendant quelques secondes. Cela indique que la borne de recharge est prête.
Appuyez sur le bouton principal de la borne et maintenez jusqu’à ce que le voyant s’illumine en blanc.
Pour finir la configuration, il vous sera demandé de scanner le QR code situé sur le côté de la borne de recharge. Attendez que le produit soit détecté, puis continuez à suivre les étapes de l’application pour ajouter la borne de recharge dans le domicile.

Étape 2 : piloter la borne de recharge Green’UP HOME sur l’application
Une fois la borne installée et configurée dans votre domicile, la charge pourra être lancée à distance directement depuis la page accueil de l’App Home + Control.
Vous pourrez créer des plannings de recharge, en fonction de vos habitudes de vie pour vous permettre de charger votre véhicule lorsque l’énergie est la moins coûteuse, pendant les heures creuses par exemple. Il suffit de sélectionner l’heure de début et de fin de l’action et la répétition selon les jours.
Recevez des notifications pour vous prévenir lorsque la recharge est lancée ou terminée. Pour cela, ajoutez une nouvelle notification intelligente.
Sélectionnez la fonction d’état, puis indiquez les informations souhaitées pour recevoir la notification.
Grâce à l’application, un bilan sur la consommation énergétique du produit disponible dans la barre en bas sera accessible en kWh et en euro. Le bilan pourra être disponible par jour, par semaine, par mois, ou par an.

Partage d’accès
Afin d’éviter que votre borne de recharge ne soit utilisée par une tierce personne sans votre autorisation, verrouillez la borne de recharge sur l’application. Cela interdira la dérogation via le bouton principal.
Cependant, en cas d’utilisation régulière, il existe la possibilité de donner accès à la recharge en partageant le domicile avec d’autres utilisateurs.
Pour une utilisation exceptionnelle, forcez la charge manuellement depuis l’application.