Solutions maison

voir vidéo ▶

Simplifiez-vous la vie avec les solutions domotiques

Publication le 19 septembre 2016

Envie d'une maison confortable, moderne et qui vous ressemble ? Découvrez tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec la domotique. Au-delà des volets roulants, de nombreux équipements, comme l'éclairage ou le chauffage, peuvent être automatisés pour gagner du temps et faire des économies !

Simplifiez-vous la vie avec les solutions domotiques

À découvrir aussi

Questions fréquentes

Quelle box domotique choisir ?

La domotique est aujourd’hui une réalité accessible pour tous. Les applications domotiques vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements du logement en toute fiabilité pour augmenter votre niveau de confort, de sécurité et vous aider à réaliser des économies... En savoir plus

Qu'est-ce qu'une maison intelligente fonctionnant avec la domotique ?

La domotique est l’ensemble des objets connectés et des applications qui transforment votre maison en un logement intelligent, prêt à vous faciliter la vie dans tous les domaines du quotidien. En savoir plus

L'application Home + Control n'est pas disponible pour mon Smartphone Android. Que dois-je faire ?

L'application Home + Control Android est téléchargeable depuis Google Play.Depuis Mai 2020, certains modèles de smartphones ne sont plus certifiés par Google, ils n'utilisent donc plus les services Google Mobile et par conséquent Google Play. L'application Home + Control utilise un... En savoir plus

J’ai plusieurs radiateurs dans une même pièce. Dois-je tous les équiper de Têtes Thermostatiques Intelligentes ?

Une Tête Thermostatique Intelligente permet de réguler la température d’une pièce en contrôlant le débit d’eau chaude circulant dans le radiateur sur lequel elle est installée. Si vous avez plusieurs radiateurs dans une même pièce, nous vous recommandons donc d’équiper tous les... En savoir plus

Quel est le fonctionnement d'une télécommande connectée avec une alarme incendie dans un local à sommeil?


Le fonctionnement d'une télécommande connectée est identique à l'ancienne télécommande multifonction référence 00 39 00.
En savoir plus

Le portier vidéo Classe 100X est-il compatible avec d’autres technologies filaires plus anciennes de BTicino ?

Le portier vidéo Classe 100X est compatible avec les systèmes Bticino BUS 2 fils et est également compatible avec les anciennes technologies 8 fils avec une interface spécifique. Pour plus d'informations contactez le Service Consommateur au 0 825 360 360.

En savoir plus

Comment tester une prise de courant ?

Rien de plus facile que de tester une prise électrique, quel que soit l’appareil alimenté. Assurez-vous pour cela d’avoir un équipement en bon état de marche pour effectuer le test ! En savoir plus

Avec quels types de réseaux Wi-Fi la prise Control / le module Control peut être configuré(e) ?

La prise Control / le module Control peut uniquement se connecter à un réseau Wi-Fi personnel. Elle/il ne peut pas accéder à Internet via un réseau Wi-Fi public (hot-spot), ou via un réseau Wi-Fi sans clef de sécurité (ouvert) ou via un réseau Wi-Fi d'entreprise qui filtre les... En savoir plus

Comment inviter un utilisateur à partager le contrôle de ma maison HomeKit ?

Vous pouvez partager l'accès à votre installation depuis l'App Maison HomeKit avec d'autres utilisateurs. Ils doivent pour cela posséder un compte iCloud.
Suivez les étapes suivantes: A partir de l'App Maison d'Apple, allez dans le menu "Réglage des domiciles" Cliquez sur le domicile... En savoir plus

Qu'indique la LED de couleur de ma Caméra Intérieure Intelligente Netatmo ?

A noter qu'il y a deux LED sous l'objectif de la Caméra : La LED du haut indique le statut de la Caméra. La LED du bas est utilisée pour la vision infrarouge de nuit : elle s'allume lorsqu'il fait noir et apparaît rouge.Voici ce que peuvent signifier les différentes couleurs des LED:
Vert... En savoir plus

Comment activer l’option variation de mon interrupteur d’éclairage connecté ?

Pour activer l'option variateur sur votre interrupteur d’éclairage connecté, rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control en sélectionnant "Gérer ma maison". Choisissez l'interrupteur concerné et activer l’option variateur de lumière. Une fois l'option variateur activée... En savoir plus

Comment tester une prise de courant ?

Rien de plus facile que de tester une prise électrique, quel que soit l’appareil alimenté. Assurez-vous pour cela d’avoir un équipement en bon état de marche pour effectuer le test ! En savoir plus