Pourquoi ne pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise ?

Il ne faut pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise, c’est-à-dire faire un branchement en cascade, car vous augmentez le risque d’incendie. Une multiprise accepte une puissance limitée exprimée en watts.

Vous ne devez pas dépasser cette puissance. Si vous branchez des multiprises entre elles, la puissance absorbée n’est pas répartie mais s’accumule sur une seule des deux multiprises. La charge devient alors rapidement trop élevée et provoque un risque de surcharge.

offre multiprise 700x700

Que faire pour éviter la surcharge d'une multiprise ?

Si vous avez besoin de raccorder plusieurs appareils sur une multiprise, il est préférable de choisir une multiprise avec plus de prises de courant afin d'éviter les surtensions et risques d'incendie.

De même, lorsque la multiprise est en fonctionnement, le câble d'alimentation doit être entièrement déroulé pour des raisons de sécurité. En effet, dans un câble enroulé ou mal déplié, la chaleur s'accumule sur elle-même et peut créer un vrai risque de surchauffe.

Vidéo

Rallonges et multiprises

Questions fréquentes

La solution la plus simple et la plus rapide pour rallonger une prise électrique est de vous équiper d’une rallonge ou d’une rallonge multiprise. De nombreuses solutions existent pour répondre à vos besoins croissants de branchements.
En savoir plus
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par :  sa...
En savoir plus
Vous souhaitez commander une prise électrique avec un interrupteur ? Vous avez deux façons de procéder : en montant une prise commandée filaire pour alimenter une lampe ou en optant pour un kit prêt-à-poser avec une prise et une commande sans fil compatibles Selon la norme NF...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câblage domotique...
En savoir plus
Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation...
En savoir plus
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message