Tableau électrique qui claque : pourquoi et que faire ?

Un tableau électrique peut claquer pour deux raisons principales : l’actionnement automatique d’un contacteur ou la présence d’un télérupteur commandé par un ou plusieurs poussoirs.

Le claquement émis par ces deux équipements est tout à fait normal, mais sachez que vous pouvez aussi opter pour des solutions silencieuses qui remplissent des fonctions identiques.

cuisine contacteur picto eco 700x700

Est-ce le contacteur qui claque ?

Si vous possédez un chauffe-eau électrique pour l’alimentation en eau chaude de votre logement, il est intéressant de profiter des tarifs en heures creuses pour son fonctionnement. A cette fin, le contacteur heures pleines/heures creuses ou jour/nuit déclenche le chauffe-eau sur réception du signal heures creuses émis par le compteur. Ceci a pour intérêt de chauffer l’eau de façon économique.

Cette mise en marche peut émettre un claquement sur un contacteur non silencieux. Il est toujours possible de le remplacer par une version silencieuse.

Est-ce un télérupteur pour les lumières qui claque ?

Le télérupteur est un équipement du tableau qui permet l’utilisation de plusieurs boutons-poussoirs pour allumer ou éteindre un même luminaire.

Si votre tableau est équipé d’un télérupteur, alors ce dernier peut émettre un claquement, tout à fait normal, lors de son utilisation.

Il est possible de remplacer ce télérupteur par une version silencieuse.

electricien certifie 700x700

Faire installer un télérupteur ou un contacteur silencieux

Si le bruit généré par le contacteur ou le télérupteur vous gêne, car proche d’une chambre par exemple, il peut être intéressant de remplacer votre télérupteur ou contacteur par une version silencieuse.

Cette intervention sur le tableau électrique nécessite l’intervention d’un expert qui saura réaliser une installation sécurisée et répondant à la norme.

Pour trouver un électricien recommandé proche de chez vous, rendez-vous sur la page dédiée de notre site.

Questions fréquentes

Dans une installation électrique, tout commence par le tableau de répartition. Celui qu’on appelle communément tableau électrique ou tableau de protection joue un rôle essentiel, puisqu’il centralise tous les circuits du logement. On considère souvent qu’il s’agit du cerveau de...
En savoir plus
Pour dimensionner un tableau électrique Legrand, prévoyez le nombre de rangées selon la surface du logement, puis comptez les modules nécessaires en gardant une réserve imposée par la norme NF C 15-100. Commencez par distinguer le module et la rangée : 1 module = 17,5 mm de largeur sur...
En savoir plus
Le tableau électrique est composé : de rails métalliques, borniers de raccordement, bornier de terre d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs divisionnaires installés sur une ou plusieurs rangées Les interrupteurs différentiels 30 mA protègent les personnes contre...
En savoir plus
Considéré comme le cerveau de l’installation, le tableau électrique est régi par la seule norme qui vaut pour toutes les installations électriques basse tension (notamment résidentielles) : la norme N FC 15-100.
En savoir plus
Voici les règles, fixées par la norme NF C 15-100, pour positionner correctement le tableau électrique de votre logement : Hauteur pour la manette du disjoncteur d’abonné (coupure d’urgence) : entre 0,90 m et 1,80 m du sol Hauteur des manettes des disjoncteurs divisionnaires :...
En savoir plus
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à 2 types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous...
En savoir plus
Choisissez vos interrupteurs différentiels pour protéger les occupants du logement contre les risques électriques : type AC pour circuits classiques type A pour circuits avec électronique (plaques de cuisson, lave-linge, etc.) type F (ancien HPI) pour équipements sensibles avec...
En savoir plus
Vous envisagez des travaux dans votre logement, et vous aimeriez déplacer votre tableau électrique ? Ou tout simplement, vous souhaitez le replacer dans un endroit où il se verra moins ? Voici ce qu’il faut savoir avant de déplacer un tableau électrique en toute sécurité. Il est tout...
En savoir plus
L’origine du grésillement d’un tableau électrique peut provenir d'une cause simple, comme le désserage des bornes à vis. 
En savoir plus
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message