Contrôlez vos radiateurs électriques avec la sortie de câble connectée Céliane™ with Netatmo

Maison connectée

Qu’ils soient avec ou sans fil pilote, connecté ou non à un gestionnaire d'énergie, vos radiateurs électriques peuvent facilement devenir connectés grâce à la sortie de câble Céliane with Netatmo. Vous pourrez ensuite les contrôler de manière plus fluide avec votre smartphone (mobile) et suivre leur consommation électrique.

Découvrez la sortie de câble connectée design pour tous types de radiateurs électriques pour une maison connectée ! 

smartphone tasse rouge appli hc 13 700x700

Gérez vos radiateurs électriques depuis votre smartphone

Une fois la sortie de câble installée, elle permet de contrôler vos convecteurs électriques depuis votre smartphone, de chez vous ou à distance. Gérez, adaptez et programmez la température idéale de vos pièces grâce à l'App Home + Control.

smartphone hc conso 450x450

Maîtrisez la consommation électrique de votre chauffage

Vous pouvez comparer et visualiser à tout instant la consommation électrique de vos radiateurs dans l’App Home + Control. Vous pourrez ainsi repérer les radiateurs allumés alors qu’ils devraient être éteints, ceux qui consomment trop pour les remplacer par des appareils moins énergivores ; afin de faire des économies.

Assurer la gestion de son chauffage c'est l'assurance de faire des économies !

radiateur electrique blanc temperature 700x700

Qu’est-ce que le fil pilote sur un radiateur électrique ?

Si votre radiateur électrique est récent, il est généralement équipé d’un fil pilote, souvent de couleur noire ou grise. Ce fil permet de régler les températures et de programmer différents modes de chauffage (éco, confort, hors gel, on, off, etc.) en fonction des heures de la journée et des pièces de la maison.

radiateur sortie cable blanc 700x700

Votre radiateur électrique n’a pas de fil pilote

Si votre radiateur électrique est ancien, il ne possède probablement pas de fil pilote. Si vous ne souhaitez pas le remplacer par un neuf, vous pouvez quand même le connecter avec la sortie de câble Céliane with Netatmo. Vous pourrez alors l’allumer et l’éteindre à distance sur votre smartphone ou avec une commande sans fil. Vous pourrez aussi mesurer sa consommation électrique et avoir une programmation horaire.

smartphone app hc 16 planning 700x700

Votre radiateur électrique a un fil pilote

En branchant le fil pilote existant sur votre sortie de câble connectée Céliane with Netatmo, prenez le contrôle de votre radiateur électrique ! En plus de pouvoir l’allumer, l’éteindre à distance et connaître sa consommation d’électricité, vous pourrez également gérer sa programmation horaire depuis votre smartphone. Pratique, pour gérer la chaleur de votre intérieur lorsque vous êtes loin de la maison ! 

homme valise jaune smartphone hc 16 700x700

Votre radiateur a un fil pilote raccordé à un gestionnaire d’énergie

La sortie de câble Céliane with Netatmo remplace votre gestionnaire d'énergie car vous accédez aux mêmes fonctions mais depuis votre smartphone. Besoins de conseils ? Pour en savoir plus sur votre installation domotique, c'est simple, contactez un électricien certifié par Legrand et demandez-lui un devis.

smartphone main hc 25 chauffe eau 700x700

Connectez aussi votre ballon d’eau chaude

La sortie de câble connectée Céliane with Netatmo s’adapte également au ballon d’eau chaude de votre logement. Parfait pour contrôler sa consommation et le faire fonctionner à distance.

Par exemple, en revenant d’un week-end prolongé vous pouvez décider de mettre en route votre chauffe-eau électrique via l’App Home + Control pour être sûr d’avoir de l’eau chaude en arrivant chez vous !

installation systeme chauffage thermostat 70

Découvrez les autres solutions domotiques pour contrôler son chauffage à distance

Pour piloter votre chauffage simplement, d'où que vous soyez depuis votre smartphone via l'app Home + Control, plusieurs autres solutions domotiques Legrand existent : 

Découvrez également les Têtes Thermostatiques Additionnelles Netatmo pour contrôler votre chauffage pièce par pièce. 

Questions fréquentes

Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer le...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câblage domotique...
En savoir plus
Si vous souhaitez contrôler votre consommation d’énergie efficacement, vous devez agir directement sur les appareils énergivores.
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...
En savoir plus
Vous aimeriez transformer votre maison en smart home ? La domotique n’est pas un effet de mode réservé aux amateurs d'électronique ou de nouvelles technologies qu'on voit dans des blogs. Il s’agit d’une véritable révolution domestique, une façon de transformer les usages quotidiens...
En savoir plus
Nativement connectées, les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeable Green'UP HOME sont pilotables à distance via l'App Home + Control sur votre smartphone. Cette application est disponible au téléchargement gratuitement sur le Google Play Store et l'App...
En savoir plus
Plusieurs pratiques sont à mettre en place pour réduire sa consommation d’énergie, et donc, sa facture d’électricité. On peut par exemple : adopter des écogestes pour réduire ses dépenses au quotidien gérer la température de son intérieur, le chauffage est l’un des...
En savoir plus
Selon la puissance du radiateur électrique, plusieurs disjoncteurs peuvent être utilisés dans le tableau électrique de votre logement. En effet, le calibre du disjoncteur dépend de la puissance du radiateur connecté à protéger. Par exemple, pour protéger un circuit de convecteur...
En savoir plus
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie et réduire vos consommations ? Installez un programmateur de chauffage Legrand dans votre logement. Également appelé thermostat connecté, le programmateur de chauffage est LA solution pour gérer, à distance, d’où que vous soyez, la...
En savoir plus
Dans le cadre de la transition énergétique, l’utilisation de systèmes de régulation de la température sera obligatoire dans tous les logements collectifs à partir de janvier 2027. Anticipez cette réglementation et installez du thermostat connecté Smarther with Netatmo !
Grâce à ses...
En savoir plus
Un thermostat connecté et un thermostat programmable servent tous les deux à piloter le chauffage.   Le thermostat programmable permet d'attribuer des plages horaires de fonctionnement du chauffage sur une période programmée à l'avance. Il donne l'ordre de chauffer lorsque la...
En savoir plus